This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:输入源检测

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628599/pcm1862-input-source-detect

部件号:PCM1862

主席先生,

我们为PCM1862提供2个立体声模拟输入。

在 PCM1862睡眠模式下,我们能否检测到哪个源被激活?

如果PCM1862 能够做到,我们将节省外部检测电路。

谢谢。

此致,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的凯恩:

    是的。 当PCM1862处于睡眠模式时,我们可以检测音频源。

    当没有音频进入休眠模式时,PCM1862会产生中断。 当我们在任一通道上都有音频恢复时,设备处于活动模式并生成中断。 可以读取Page0.Register 0x32 [SIGDET_STAT]来检测源...

    此致,
    Ravi