TAS5756M是3线从属模式。 如果BCLK为1.536MHZ,LRCLK为48kHz,格式为16位,则可以支持HYbirdFlow?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Andy:
在我们的设备上 ,TAS5756M 使用3线I2S从属模式。 BCLK和MCLK使用来自AP的相同时钟源,我们禁用了自动设置模式,并将BCLK设置为PLL参考。
如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为24位,BCLK = 3.07M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x20,将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为0x1f,则声音通过spk正常。
如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x00, 则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x01。通过SPK声音正常。
如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x00,则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x1f。spk没有声音。
您是否可以帮助检查如何配置HybridFlow DSP以在上述设置上工作? 谢谢。
BRS。
董
您好,董先生:
请查看下面e2e线程中我的答案。
Andy