This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M:TAS5756M为3线从属模式。 如果BCLK为1.536MHZ,LRCLK为48kHz,格式为16位,则可以支持HYbirdFlow?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626943/tas5756m-tas5756m-tas5756m-is-3-wire-slave-mode-if-the-bclk-is-1-536mhz-lrclk-is-48khz-format-is-16bit-can-support-hybirdflow

部件号:TAS5756M

TAS5756M是3线从属模式。 如果BCLK为1.536MHZ,LRCLK为48kHz,格式为16位,则可以支持HYbirdFlow?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Honway! 您是否还提供MCLK,和/或您是否遇到计时错误? 此外,Andy还可以为您验证这一点。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    在我们的设备上 ,TAS5756M 使用3线I2S从属模式。  BCLK和MCLK使用来自AP的相同时钟源,我们禁用了自动设置模式,并将BCLK设置为PLL参考。

    如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为24位,BCLK = 3.07M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x20,将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为0x1f,则声音通过spk正常。

    如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x00, 则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x01。通过SPK声音正常。

    如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将TAS5756M 0x28 reg设置为0x00,则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x1f。spk没有声音。

    您是否可以帮助检查如何配置HybridFlow DSP以在上述设置上工作? 谢谢。

    BRS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,董先生:

    请查看下面e2e线程中我的答案。

    e2e.ti.com/.../231.6842万

    Andy