This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622372/tlv320aic3120-tlv320aic3120

部件号:TLV320AIC3120

尊敬的先生:

关于MIC1LM的低拉电阻器的一些问题。

客户发现我们产品的地面有噪音。 它影响了我们的音频性能。

我们现在在MIC1LM上使用1.07k欧姆电阻,但我将其更换为3Kohm电阻,噪声基板变得更小。

较大的电阻是否具有良好的抗噪性? 您认为存在哪些阻力?

我们是否应该在MIC1RP和MIC1LM上使用相同的电阻值? 如果我们更换电阻器,是否有任何副作用?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    只要在MIC1LM [接地]和MIC1LP [接地]中使用此值,使用3K或1K电阻器就不会有问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    我们发现,如果我将电阻器更改为100K欧姆,音频噪音问题将得到解决。 (适用于两个电阻器。)

    我需要你们的帮助,以确定是否会产生副作用。

    感谢您的帮助,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian

    我将再次与我们的团队确认是否对将上述电阻器与编解码器配合使用有任何负面影响。 我会尽快回复你。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    我从我们的团队收到了一些反馈。 使用高达100kΩ Ω 的微偏置电阻 器将限制麦克风的偏置电流,这可能导致增益和噪声基底性能下降。 使用此电阻器不会影响行为的唯一情况是设备性能可接受(麦克风的噪声基底/增益不重要)或麦克风阻抗非常高。  

    话虽如此,2 2kΩ 电阻器的噪声可能会更糟,因为噪声与输入线路耦合,如果输入不是差分布线,则可能会发生这种情况。 您能否检查输入是否以不同方式路由?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    印刷电路板布局布线采用以下对称方式进入编解码器,印刷电路板背面麦克风。连接器跟踪也采用对称方式。

    您认为这可能会导致噪音问题吗? 编解码器单端输入的接地噪声?

     

    另一个问题,  

    现在寄存器48的设置为0x40 (打开MIC1LP 10K欧姆)

    如果卸下MIC1LM电容器,会发出噪音,这是否意味着我们不能取出此电容器?

    在检查EVM和方框图中,我们认为它只是浮动的,应该只会没有信号。

    如果仅打开MIC1LP,则在关闭MIC1LM时,耦合信号将没有变化,但我们可以看到不同。  

    请您帮忙确认吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    更新的理由,

    对于寄存器49,我们将设置为0x10。

    MIC1LM打开,如果让此迹线浮动,是否有噪音?

    我们还尝试关闭MIC1LM(0x10 -> 0x00),我们无法录制声音。  

    当Mic是否为单端,AIC3120 MIC输入需要设置MIC1LP和MIC1LM均为打开状态时?

    还是其他寄存器需要设置?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    选择MIC PGA时,应将输入连接到ADC。 我认为问题可能与设立这些登记册有关。 寄存器48为MIC PGA的正极端子选择输入,而寄存器49为负极端子选择输入。

    假设您在MIC1LP上使用单端麦克风,寄存器48应为0x40,寄存器49应为0x40,以便将共模电压连接至MIC PGA的负极端子。

    另一方面,如果使用差分麦克风,则Register 48应为0x40,如果麦克风负信号连接到MIC1LM,则寄存器49应为0x10。 您能否提供有关客户输入连接的更多详细信息,以便CNA推荐寄存器设置?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    下面是麦克风输入连接的示意图。

    您的意思是,如果使用单端麦克风,我们应该将寄存器49设置为0x40吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian,

    是的,如果使用单端麦克风,寄存器49应配置为通过MIC PGA的正极端子中使用的相同电阻器接收CM [Reg. [48]。

    原理图反映了差分麦克风输入电路,您是否知道客户是否以差分麦克风为目标?如果此电路使用单端麦克风,则接头的负极输入应连接至GND。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师