This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:切换频率与输入信号内容

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628445/tpa3255-switching-frequency-vs-input-signal-content

部件号:TPA3255

将FREQ_ADJ设置为AM2模式(额定600kHz切换频率)是否允许比额定450kHz切换频率更高的输入信号带宽?

或者控制环路频率带宽是固定的吗?

如果是,带宽是多少? 我在数据表的首页上看到,高达100kHz的内容带宽是一项功能,但我在其他地方看不到该功能的规格。  

我想知道100kHz以上的频率是否会被控制环路的带宽降低,或者这是否会导致切换频率出现问题,并且应该在发送到TPA3255之前进行预过滤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    无论切换频率设置为什么,带宽都是固定的。  

    我对您的意思有点困惑:控制环路的带宽会降低100kHz的频率。  您指的频率是多少?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,无论切换频率如何,带宽都是固定的。 带宽是否在数据表中的任何位置具有特征?

    如果输入信号的频率内容高于带宽频率(例如140kHz),该怎么办?这会影响开关操作,还是控制环路基本上会忽略/削弱输入信号内容? 我正在尝试了解如果输入信号的内容超过放大器的带宽,放大器是否存在不稳定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否计划发送140kHz信号,或者您更关心导致放大器不稳定的噪音?

    如果是噪音,放大器就不会有不稳定问题。