请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 将FREQ_ADJ设置为AM2模式(额定600kHz切换频率)是否允许比额定450kHz切换频率更高的输入信号带宽?
或者控制环路频率带宽是固定的吗?
如果是,带宽是多少? 我在数据表的首页上看到,高达100kHz的内容带宽是一项功能,但我在其他地方看不到该功能的规格。
我想知道100kHz以上的频率是否会被控制环路的带宽降低,或者这是否会导致切换频率出现问题,并且应该在发送到TPA3255之前进行预过滤。