This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:USB数据到ADC输入和DAC输出之间的绝对相位

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627546/pcm2900c-absolute-phase-between-usb-data-to-adc-in-and-dac-out

部件号:PCM2900C

您好,

我们的客户问我们,通过USB连接PC时,PCM2900C的绝对相位特征是什么。

当查看PCM2900CEVM时,ADC有反向前阿里亚斯滤波器,DAC有反向后LPF。

PCM2900CEVM模拟输入/输出是否保持USB音频数据的绝对相位? 这意味着PCM2900C ADC和DAC in/out引脚本身在USB之间不相位。

我们无法在数据表上找到绝对物相规格,请您说明一下。

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san,

    此设备没有特征参数,因此规格不可用。 我们将检查是否有此方面的详细信息,并在收到任何反馈后与您联系。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师