请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2900C 您好,
我们的客户问我们,通过USB连接PC时,PCM2900C的绝对相位特征是什么。
当查看PCM2900CEVM时,ADC有反向前阿里亚斯滤波器,DAC有反向后LPF。
PCM2900CEVM模拟输入/输出是否保持USB音频数据的绝对相位? 这意味着PCM2900C ADC和DAC in/out引脚本身在USB之间不相位。
我们无法在数据表上找到绝对物相规格,请您说明一下。
此致,
Mochizuki