请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA2028D1YZFEVM
我购买了TPA2028D1YZFEVM并在Windows 10操作系统上工作。 我安装了TPA2028D1接口GUI软件。我已使用USB电缆将EVM连接到笔记本电脑,并且能够在I2C上读/写。 我已将EVM音频输入连接到笔记本电脑音频输出插孔。 来自音频插孔电缆的左侧和接地信号连接到JP_IN连接器。 在JP_OUT扬声器上,我连接了一个8欧姆,1.5瓦的扬声器。 我无法获得任何音频输出。 附加快照以供参考。 需要一些帮助