This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1YZFEVM:TPA2028D1的音频输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626850/tpa2028d1yzfevm-audio-output-from-the-tpa2028d1

部件号:TPA2028D1YZFEVM

我购买了TPA2028D1YZFEVM并在Windows 10操作系统上工作。 我安装了TPA2028D1接口GUI软件。我已使用USB电缆将EVM连接到笔记本电脑,并且能够在I2C上读/写。 我已将EVM音频输入连接到笔记本电脑音频输出插孔。 来自音频插孔电缆的左侧和接地信号连接到JP_IN连接器。 在JP_OUT扬声器上,我连接了一个8欧姆,1.5瓦的扬声器。 我无法获得任何音频输出。 附加快照以供参考。 需要一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohammad Rafi,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    您能否提供寄存器设置? 以便进行检查并确保配置正确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis Figueroa,

    我正在附加注册设置脚本文件。

    地址数据备注(十六进制中的所有值)
    01 C3功能控制
    02 05攻击时间
    03 0B发布时间
    04 00保持时间
    05 10固定增益
    06 3F噪声门/限幅器
    07 C0最大/补偿比率
    08 01设备标识
    09 00供应商ID

    e2e.ti.com/.../test1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohammad Rafi,

    我已在EVM上使用了您的寄存器设置,并且工作正常。 我认为问题可能由三个因素引起:
    1)检查EVM驱动程序是否工作正常。 您可以检查GUI和EVM之间的IT设置通信。
    2)确保输入信号到达设备。
    3)确保扬声器工作正常。 您可以连接另一个扬声器进行检查。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师