This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:完成NewB问题:耳机输出和gt;放大器->扬声器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626975/tpa6211a1-complete-newb-questions-headphone-output--amplifier---speaker

部件号:TPA6211A1
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3106

你(们)好 我对音频电子产品完全不是很了解,所以很抱歉我的哑语问题。

我们正在使用SOM,其中 包含TLV320AIC3106。 我们希望使用1个扬声 器,但TLV320AIC3106上只有耳机输出。

我想如果我想从耳机输出驱动扬声器,我必须使用放大器

。 我还不知道需要多少功率,但我将从TPA6211A1开始 。

我看 了SLOA105 ,但我不知道需要什么增益,因为我不知道输入信号的峰到峰电压是多少。

我想在 负载为16欧姆时可以看到TLV320AIC3106的输出电压?

我的问题是:

 TLV320AIC3106的输出峰值到峰值电压是多少?

 TPA6211A1的输入阻抗将影响增益右?

我有点困惑。 您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karlis:

    TLV320AIC3106的输出峰值到峰值电压为2V。 您可以使用下一个公式确定它:0.707
    输入阻抗不应影响增益。
    另一方面,请记住,必须在TLV320AIC3106和TPA6211A1之间添加RC滤波器,以避免带外噪音,您可以参阅 音频编解码器的应用报告"禁止范围外的噪音测量问题"。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    最后一个关于您建议的RC滤波器的问题。 是否应该像下图所示那样连接?我对IN+输入有点困惑。 在数据表中,只有差分输入示例,而不是单端输入示例。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡利斯

    只需在音频输入中添加RC滤波器(在本例中为IN-)即可。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师