This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:PA输出波形随变压器负载而异常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624122/tpa3106d1-pa-output-waveform-abnormal-with-transformer-load

部件号:TPA3106D1

当PA输入<600mV时,PA输出波形正常,但当输入>600mV时,输出波形异常,转换功率为30W,Speak为5W。 是否有人能就此问题提供帮助? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei,

    这是不可预料的。 根据您的示波器屏幕捕获,输出信号 峰值 约为10V,远低于电源电压。 我知道D类输出的电阻有多大,因为我在负载上看到了一些变压器。 请检查以下内容:

    1.对于第一个示波器屏幕捕获, 您是否可以添加一个通道来测量故障信号。  从 您的结果来看  ,故障似乎被触发。

    2.从图片中, 您使用了20Hz输入信号。 同样,对于 您的第一个测量,您是否可以尝试使用相同输入幅度的1kHz输入频率信号。

    3.此应用程序中使用了多少增益设置? D类输出上的负载电阻有多大?

    此致,

    郑少文       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,
    您是否找到了根本原因? 如果您对此还有任何疑问,请随时告知我们。 如果没有其他问题,请帮您关闭它吗? 谢谢。
    此致,
    郑少文