This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PCM2912A:是否可以通过外部设置关闭PCM2912A以实现HP静音功能?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625185/rtos-pcm2912a-may-i-shut-down-pcm2912a-by-external-setting-to-achieve-hp-mute-function

部件号:PCM2912A

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

如果我们通过外部设置关闭PCM2912A以实现HP静音功能,这是否正常? 是否存在任何问题?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    PCM2912A没有耳机静音功能,因此,如果您要执行完全关闭静音功能,则设备将完全停止工作,这可能表示开机/关机时出现的一些问题,如噪音伪影或与设备初始化相关的回放延迟。

    只要主机设备停止发送音频数据或总线进入空闲状态(建议的操作模式),此设备就会将播放静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diego先生

    感谢您的回复。

    我还有以下两个问题。

    1.由于我们没有HP静音引脚,我可以通过USB运行命令来完成HP静音吗?

    2.自从我看到USB总线没有数据可以自动进入挂起模式后,规格说明如下。 是否可以通过USB运行命令以进入 挂起模式?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    只要USB数据停止,设备就会停止播放,这也可视为主机静音。 如您所述,如果USB总线空闲或已停止,设备将进入挂起模式,这将使输出静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师