Other Parts Discussed in Thread: TAS6424LQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424LQ1EVM 主题中讨论的其他部件:TAS6424,
您好,
我尝试移除J12并添加到J12的引脚(VBAT 12V)和主PVDD I连接的24V
GND为公共。
我无法启动像这样的EVM板,因为故障LED指示灯已打开。
回到12伏电源和J12接通,工作正常。
使用超过18V的EVM板是否有特殊的解决方法?
谢谢!
Tamas