This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:如何启动和设置具有PVDD > 18V的EVM板?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424LQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625316/tas6424lq1evm-how-to-start-up-and-set-up-the-evm-board-with-pvdd-18v

部件号:TAS6424LQ1EVM
主题中讨论的其他部件:TAS6424

您好,

我尝试移除J12并添加到J12的引脚(VBAT 12V)和主PVDD I连接的24V

GND为公共。

我无法启动像这样的EVM板,因为故障LED指示灯已打开。

回到12伏电源和J12接通,工作正常。

使用超过18V的EVM板是否有特殊的解决方法?

谢谢!

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas! 请注意 www.ti.com/.../slou463.pdf第一页上的第3行, 其中J2和J12都必须按照说明正确设置,具体取决于您要执行的操作:
    " 电源设备(PSU)最高可达26.4 V,如果卸下J2并提供12V电压,则可达> 6 A。 如果J12输入,则将输入电压限制为18 V"

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jeff,感谢您的帮助!
    老实说,我读过这段行,但实际上并不理解。 可能是因为语言障碍... :-)
    因此,如果我拆下J2 (一个短焊在PCB底部的"GND PSU IN"上,它基于提供PSU至整个电路的GND连接的原理图),我应该提供12伏电压。 好的,但是我应该在哪里提供12伏??
    如果J12为,则我应将电压限制为18V,即如果我想要高于18V,则应移除跳线J12。

    总结:我应该卸下跳线J12,我应该卸下J2 (从PCB底部),我应该使用高达26V的PSU,我还应该使用额外的12V电压? 如果是这样,我应该在哪里连接12V?

    或者我是否完全误解了它?

    谢谢!

    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas! 是的,这也是我的理解。

    您好Tuan,

    您是否还有其他提示? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jeff,我错过了额外12伏电压的连接位置?

    谢谢!

    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas! 啊...我明白你的观点! TAS6424L文档中存在拼写错误,即从TAS6424版本中剪切粘贴错误。 没有第二个12伏电源。 J12是否到位...这只是将PVDD与VBAT关联起来。 因此,对于TAS6424,以下陈述是正确的:

    3.电源设备(PSU),最高可达26.4 V,如果卸下J12并提供12 V电压,则可供电>6 A。 如果J12为
    在中,将输入电压限制为18 V

    对于电压限制型TAS6424L,正确的陈述是:

    3.电源设备(PSU),电压高达18 V,大于5 A,且具有J2。

    很抱歉,我们将更新文档。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jeff,我现在看到了问题。 我确实订购了TAS 6424LQ1EVM板,因为PDF中写到它是4x75W和高达26.4V的板,但它不是.... :-(那么,你现在会建议什么解决办法? 如果我正确读取TAS6424LQ1EVM和TAS6424Q1EVM之间的唯一区别是在L版本EVM板中焊接了L版本芯片?
    如果是这种情况,我会请您给我发送一个TAS6424Q1芯片,然后我会在我的TAS6424LQ1EVM板中使用该芯片...
    这是否合理?

    谢谢!

    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas!

    根据数据表,TAS6424L的等级为:

    27 W,14.4 V时10 % THD为4 Ω
    27 W,14.4 V时10 % THD为2 Ω
    80 W,10 % THD为2 Ω,18 V PBTL

    根据数据表,TAS6424的等级为:

    75 W,25 V时10 % THD为4 Ω
    45 W,14.4 V时10 % THD为2 Ω
    150 W,10 % THD在25 V PBTL时变为2 Ω

    我们不建议修改可用于性能测试的主板,因为存在差异。 我可以更轻松地向您发送TAS6424主板。这对您是否有效?您的送货地址,电话,电子邮件等是什么?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff:

    谢谢,这样就可以了。

    我的地址及公司详情:

    开票地址:
    T-Corp BT
    Ujszasz str 45/b K2 F6.
    1165匈牙利布达佩斯

    送货地址:
    T-Corp BT
    Gyomroi str 69 Hit公园
    1103布达佩斯
    匈牙利

    Kontakt信息:
    塔玛斯塔科
    电话:+36.302万25356</s>2.5356万
    电子邮件:t.corp.bt(at) gmail.com

    谢谢!

    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas!

    我已经为您订购了EVM,它应发送到上述地址。

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff:

    感谢您的帮助!

    Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您!