This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5142:如何计算数字放大器的音频增益

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5142, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624602/tas5142-how-to-calculate-audio-gain-from-digital-amplifier

部件号:TAS5142
主题中讨论的其他部件: TAS5558

您好,TI。

这是来自Avnet的Jonathan。

其中一个主要客户正在使用 TI的TAS5142开发AVR系统,如下面的结构图所示。

客户想要从TAS5142计算音频增益,但 在数据 表上找不到有关如何计算音频增益的任何信息。

如果您能 告诉我如何计算TAS5142的音频增益,我将不胜感激。

谢谢。  

TAS5142 PVDD = 29V

TAS5558 DVDD = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    由于这是PWM输入设备,我们无法简单地计算输出电压/输入电压并获得增益。 数据表编号来自设计,是设备中不同块的所有内部阶段的组合。 客户是否有理由自己计算此值?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当。

    我们的客户正在与D&M (Denon)开展业务,他们准备根据Denon的要求绘制增益图。

    这就是客户想要了解TAS5142音频增益的原因。 请参阅客户的增益图,如以下示例。

    您能告诉我TAS5142的大约音频增益值吗?

    乔纳森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔纳森

    此设备为开环,因此增益为PVDD/VREG。 假设典型的32V PVDD和3.3V的VREG,增益为3.3 或9.7 ,输出约为19.7dB。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当。

    这解决了我的问题。
    感谢您的努力。

    乔纳森。