Other Parts Discussed in Thread: TAS5142, TAS5558
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5142 主题中讨论的其他部件: TAS5558
您好,TI。
这是来自Avnet的Jonathan。
其中一个主要客户正在使用 TI的TAS5142开发AVR系统,如下面的结构图所示。
客户想要从TAS5142计算音频增益,但 在数据 表上找不到有关如何计算音频增益的任何信息。
如果您能 告诉我如何计算TAS5142的音频增益,我将不胜感激。
谢谢。
TAS5142 PVDD = 29V
TAS5558 DVDD = 3.3V