请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3254EVM-U
您好,
我们使用框架AIC3254App8x4x。 我们启用了同步模式,采样率为44.1kHz。
我们发现,在启用同步模式的情况下使用SyncXfer会降低音频质量,您能否确定问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TLV320AIC3254EVM-U
您好,
我们使用框架AIC3254App8x4x。 我们启用了同步模式,采样率为44.1kHz。
我们发现,在启用同步模式的情况下使用SyncXfer会降低音频质量,您能否确定问题?
谢谢。
您好,黄,
如果使用同步模式,则需要确保两个miniDSP的时钟和指令计数相同。 我认为该问题可能与设备的cocking配置有关,因为miniDSPS可能使用不同的时钟运行。
对于同步操作模式,需要满足以下条件:
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师