1:TAS5756作为3线PCM模式的从属模式。 没有MCLK,就在我的硬件原理图中连接blck和lrclk,如下所示:
我想补充一点,BCLK是1.536MHZ,LRclk是48kHz,格式是16位。
2:如8.3 中的注释。MCLK,I禁用Page0-R37位1的自动设置模式 ,并忽略,配置寄存器3.4 值为0x12;
如8.3。3.4 介绍:我应该在下面配置:
3:我的寄存器配置如下:
Page0:
1:R4——0x00 (禁用PLL)
2:R37——0x12 (忽略MCLK错误报告并禁用自动设置模式)
3:R13——0x10 (PLL参考时钟为BCLK)
4:R20——0x0 (P = 1)
5:R21——0x20 (J =32)
6:R22——0x0 (D==0)
7:R23——0x0 (D==0)
8:R24——0x1 (R=2)
9:R4——0x01(启用PLL)
10:R14——0x10 (DAC时钟源为PLL)Ω
11:R27——0x1 (DSP时钟除法)
12:R28——0xF (DAC时钟除法)
13:R29——0x3 (CP时钟除法)
14:R30——0x7 (OSR时钟除法)
15:R34——0x10此位启用或禁用16x插值模式。(我不知道此位的含义是什么? 可以帮帮我吗?)
4:很抱歉,没有声音。 感谢您查看我的配置,如果有任何错误?