This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.9352万不工作

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623456/lm49352-do-not-work

您好,

我们使用LM4.9352万作为音频编解码器。 项目基本信息列表,如风箱,

Linux内核-- 3.14 .................................................................52.

音频格式-- PCM (从属)

无MCLK, 使用Port1_CLK (2.048MHz)

采样频率---- 8kHz

寄存器配置:

{ 0x00,0x29 },{ 0x01,0x01 },{ 0x10, 0x03 },{ 0x20,0x12 },
{ 0x30,0x11 },{ 0x44,0x09 },{ 0x50, 0x21 },{ 0x54,0x1b },
{ 0x55,0x02 },{ 0x56,0x02 },

但,编解码器无法正常工作。  

这里有人能帮我吗,提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将检查您的设置并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我修改了寄存器值,扬声器工作正常,但麦克风不工作。

    请给我一些关于编解码器的想法。

    寄存器配置:
    {0x00,0x29}{0x01,0x01}{0x10,0x03}{0x20,0x10}{0x21, 0x00}
    {0x23,0x0F}{0x30,0x11}{0x31,0x00}{0x40,0x00}{0x41, 0x00}
    {0x44,0x09}{0x50,0x27}{0x54,0x1b}{0x55,0x02}{0x56, 0x02}
    {0x15,0x0c}{0x16,0x0F}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您希望在哪里检测麦克风信号? 在D类输出中?
    如下图所示,麦克风只能路由到ADC和AB类输出。


    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复。

     我要在麦克风上输入信号,并在端口1_SDO上输出数字信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这样,我们可以获得一些示例寄存器配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将以下内容添加到命令脚本中吗?
    { 0x42,0x00} ADC_L馈入端口1_L_TX,ADC_L馈入端口1_R_TX

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我试过了。 它没有用处。

    我运行了Port1_in_>DAC->ADC->Port1_Out,它工作正常。  

    当我启用DSP(reg 0x20 =0x90,0x30=0x91),时,路由“Port1_in->DAC” 无法正常工作。 并且“MIC->ADC->Port1_Out”也不起作用。 我怀疑这是ALC的问题。

    检测到中文 英语  
     
    请提供些参考代码

    请提供一些参考代码

      
    双语对照  
    请提供一些参考代码请提供一些参考代码请提供一些参考代码请提供参考代码请提供一些代码的参考

    重点词汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有可用于调试的评估板,因此很难支持此设备。
    我将单独检查每个登记簿,并向您提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到我之前的评论是不正确的,应该说:
    { 0x42,0x05} ADC_L馈入端口1_L_TX,ADC_L馈入端口1_R_TX

    当您设置reg 0x20 =0x90,0x30=0x91时,它不起作用,但当您设置reg 0x20 =0x10,0x30=0x11时,它是否工作正常?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我设置reg 0x42=0x05时,Port1_out有输出信号。 但我认为这是不正确的。我做了一个测试,刚刚设置了端口1,DAC,在端口1_out仍有输出,并且信号随端口1_in而变化。 如何确定ADC的状态,现在我怀疑ADC不工作。 是否有相应的寄存器?

    当我设置reg 0x20=0x10,0x30=0x11时,只有路由"Port1_in->dac->Loudspale"工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是示意图:

    我只想使用“MIC->ADC->Port1_Out”和“Port1_in_>DAC->LS”,  您可以提供样例配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们  的示意图:

    我们只需使用路由"MIC->ADC->Port1_Out (端口1_OUT)"和"Port1_IN->DAC->LS"。  不管用,我完全不知道。   您能给我一些示例配置吗?