This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808的紧急支持需求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625631/pcm1808-urgent-support-need-on-pcm1808

部件号:PCM1808

尊敬的音频专家:

 

我们遇到了一个关于在智能扬声器项目中使用的设备PCM1808的巨大挑战,我们需要您的支持来帮助我们解决问题或提供一些建议。

 

项目相关信息:

 

在智能扬声器项目中,客户选择MT8516处理器作为平台,在Google Assistance Cloud支持下处理一些智能算法。

客户需要智能扬声器中的AUX IN功能,并打算使用PCM1808作为音频ADC来转换数据。 但它不能满足客户的期望。

 

 


挑战:

 

MT8516只能支持44.1 kHz的采样率和受软件SDK限制的16位分辨率,客户无法更改(包含Google Assistance Cloud和智能算法)。

我们的PCM1808设备接受64 bck/帧或48 bck/帧格式(仅适用于384-FS系统时钟),而不接受32 bck/帧格式。

客户仅接受32 bck/帧格式。

 

PCM1808:

 


客户请求

 

 
 

支持需求:

我们遇到了竞争对手AK5386,它现在已经通过了客户的评估,如果这个问题不能尽快解决,我们就会丢失这个插座。

您是否可以提供一些建议,说明在这种情况下哪种设备是最佳选择,或者我们是否忽略了其他一些问题?

 

焦急地等待您的宝贵回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    感谢您提供信息,我们将在离线状态下跟进此问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师