This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:DSD 11.2MHz

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624940/pcm9211-dsd-11-2mhz

部件号:PCM9211

您好,

客户想要使用具有11.2MHz DSD信号的PCM9211。
PCM9211能够通过以下设置输出DSD信号。

输入
#28 ADIN0:DSD R-ch
29 ALRCKI0:DSD L-ch
#30 ABCKDI0:BCK 11.2896 MHz
#31 ASCKI0:SCK 45.1584 MHz

输出
17号DOUT:DSD R-ch
18号LRCK:DSD L-ch
#19 bck:bck 11.2896 MHz
20号SCKO:SCK 22.5792 MHz

注册设置
61小时-> 14小时
6小时-> 3小时

有什么问题吗?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ito-san:
    以下是PCM9211的DSD模式操作的推荐配置。

    请告诉我,对于DSD模式的设备配置,是否还有其他后续问题。 另外,请参阅数据表中的图36,了解PCM9211的DSD模式方框图。

    此致,
    Ravi