This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:TLV320DAC3100-Q1

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624946/tlv320dac3100-q1-tlv320dac3100-q1

部件号:TLV320DAC3100-Q1

您好,

客户正在评估TLV320DAC3100-Q1,并且看到奇怪的HP输出波形。

I2S输入为16位,FS = 44.1kHz,MCLK = 11.2896MHz,寄存器设置遵循下面的I2C脚本。 有人能帮你解决这个问题吗?

#(A)编程PLL时钟分频器P,J,D,R (如果使用PLL)

#

# PLL_CLKIN = MCLK,CODEC _CLKIN = PLL_CLK

W 30 04 03

# J = 8

W 30 06 08

# D = 0000,D (13:8)= 0,D (7:0)= 0

W 30 07 00 00 00

#

#(b)开机PLL (如果使用PLL)

# PLL通电,P = 1,R = 1

W 30 05 91

#

#(c)编程并打开NDAC电源

#

# NDAC已通电并设置为8

W 30 0B 88

#

(d)编程并打开MDAC

#

# MDAC is powered up and set to 2.(MDAC已启动并设置为2)

W 30 0C 82.

#

#(e)程序OSR值

#

# DOSR = 128,DOSR (9:8)= 0,DOSR (7:0)= 128

W 30 0D 00 80

#

#(f)如果需要,对I2S字长度进行编程(16,20,24,32位)

#和主模式(BCLK和WCLK为输出)

#

#模式为I2S,文字长度为16,从属模式

W 30 1B 00

#(g)对要使用的加工模块进行编程

#

#选择处理块PRB_P11

W 30 3C 0B

W 30 00 08

W 30 01 04

W 30 00 00 00

#

#(h)其他页面0控件

#

# dac =>通过针脚进行音量控制禁用

W 30 74 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    查看您的脚本后,我找不到您在哪里启动耳机驱动程序和DAC。 我也找不到将DAC路由到输出驱动程序的命令。
    您是否可以尝试以下操作以查看其是否更好? 我在底部添加了一些命令:
    #(A)编程PLL时钟分频器P,J,D,R (如果使用PLL)
    #
    # PLL_CLKIN = MCLK,CODEC _CLKIN = PLL_CLK
    W 30 04 03
    # J = 8
    W 30 06 08
    # D = 0000,D (13:8)= 0,D (7:0)= 0
    W 30 07 00 00 00
    #
    #(b)开机PLL (如果使用PLL)
    # PLL通电,P = 1,R = 1
    W 30 05 91
    #
    #(c)编程并打开NDAC电源
    #
    # NDAC已通电并设置为8
    W 30 0B 88
    #
    (d)编程并打开MDAC
    #
    # MDAC is powered up and set to 2.(MDAC已启动并设置为2)
    W 30 0C 82.
    #
    #(e)程序OSR值
    #
    # DOSR = 128,DOSR (9:8)= 0,DOSR (7:0)= 128
    W 30 0D 00 80
    #
    #(f)如果需要,对I2S字长度进行编程(16,20,24,32位)
    #和主模式(BCLK和WCLK为输出)
    #
    #模式为I2S,文字长度为16,从属模式
    W 30 1B 00
    #(g)对要使用的加工模块进行编程
    #
    #选择处理块PRB_P11
    W 30 3C 0B
    W 30 00 08
    W 30 01 04
    W 30 00 00 00
    #
    #(h)其他页面0控件
    #
    # dac =>通过针脚进行音量控制禁用
    W 30 74 00
    #------------------ 选择了第1页
    W 30 00 01
    # 去弹,开机= 800 ms,步进时间= 4 ms
    W 30 21 4e.
    # HPL和HPR已通电
    W 30 1f C2
    # LDAC路由至HPL,RDAC路由至HPR
    W 30 23 44.
    # HPL取消静音并增益1dB
    W 30 28 0e
    # HPR取消静音并获得1dB
    > 0e
    # HP无衰减
    W 30 24 00
    W 30 25 00
    #------------------ 选择了第1页
    W 30 00 00 00
    # powerup DAC左右信道(软步禁用)
    宽30 3f d6
    # 取消DAC左右信道的静音
    > 00
    #

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器