Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2912A 您好,先生:
请告知您噪声基底测量值是否 符合PCM2912A的规格? 我添加了AES127软件滤波器和 10kOhm负载阻抗
播放0dB FS,1kHz正弦波,最大音量,全刻度输出电压为685.8mV有效值(-3.275dBV)。
播放静音文件,获得42.76uV (-87.867dBV)作为PCM2912AEVM 的噪声基线。 噪声级别可听见->是否符合PCM2912A的规格?
停止播放媒体文件,获得24.07uV (-93.836dBV)作为PCM2912A EVM的关闭模式。