This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A噪声层问题

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624200/pcm2912a-question-of-pcm2912a-noise-floor

部件号:PCM2912A

您好,先生:

请告知您噪声基底测量值是否 符合PCM2912A的规格? 我添加了AES127软件滤波器和 10kOhm负载阻抗

播放0dB FS,1kHz正弦波,最大音量,全刻度输出电压为685.8mV有效值(-3.275dBV)。

播放静音文件,获得42.76uV (-87.867dBV)作为PCM2912AEVM 的噪声基线。  噪声级别可听见->是否符合PCM2912A的规格?


停止播放媒体文件,获得24.07uV (-93.836dBV)作为PCM2912A EVM的关闭模式。



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年11月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    获得的值接近设备的预期性能,在进行此测量时需要考虑以下几点:

    • 您是否尝试过使用其他音频播放器?,所提供的数字信号似乎非常接近使用过的播放器时的满刻度电压输出(预期为0.7Vrms)。
    • 请确认测量也使用了A加权滤波器吗?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    感谢您的关注。 我使用了Windows Media Player。 我没有使用A加权筛选器。 在EVM的线路输出路径中播放无声提示音时,我们发现了轻微的噪音,因此我们尝试量化EVM上的噪声层。

    我们有一个问题,即USB音频驱动程序在不播放媒体文件时是否关闭PCM2912A,因为我们在播放无声提示音和停止时发现了不同的噪声层。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年12月09日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    我认为只要Windows停止播放音频,USB总线就会空闲,因此PCM2912A就会关闭输出阶段。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师