This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:有关TAS5751M (设置和调整)的一些问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623236/tas5751m-some-questions-about-tas5751m-settings-and-tuning

部件号:TAS5751M

大家好,音频人员,

     我的一位客户想在电视中使用TAS5751M作为PA。我们昨天演示了如何使用它。 但客户有一些问题。问题如下。

1. TAS5751M正在处理四个波段AGL。 因此,如果功率受AGL4限制,我如何更改音量? 我的意思是,如果我将主音量更改得大得多,这将导致 功率 过度限制。 那么,如何以安全的方式控制音量?

2.我不知道 预刻度和后刻度之间有什么区别? 使用它可以实现什么功能? 您是否有 任何文档可以清楚地解释它。

3. 我们在多频段AGL中具有'Preset'(预设)功能。 因此,如果我选择“10W 19.6V PVDD 6ohm Load”,这是否意味着,无论我更改音量,输出功率 始终 限制 在10W?

4.为了调整方面,您是否有可以与我共享的文档?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary您好! 听到您的意见很好,我希望您已适应新的角色?

    另外,我假设您正在将EVM与主板配合使用? 只需使用GUI,您就可以通过图形方式控制所需的内容,并且可以可视化限制。 此外,您可能尝试或避免的许多操作也非常依赖于您正在应用的PVDD的级别以及负载及其配置。 您对此有更多信息吗?

    对于任何后续问题,Zhawn都可以帮助您解决问题,由于他在中国,他可以在您的星期四为您提供帮助。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    我看不到您的图片,请 单击 '使用丰富的配对'来粘贴图片。 请在下面找到我的答案:

    1. TAS5751M 正在处理四个波段AGL。 因此,如果功率受AGL4限制,我如何更改音量? 我的意思是,如果我将主音量更改得大得多,这将导致 功率 过度限制。 那么,如何以安全的方式控制音量? [Shawn (肖恩)]启用ALG后,当  输入电平超过thr时,输出振幅将被限制。 我想您可以参考TAS5751M数据表的7.4 4一节中的详细说明。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5751 m .pdf

    2.我不知道 预刻度和后刻度之间有什么区别? 使用它可以实现什么功能? 您是否有 任何文档可以清楚地解释它。 [Shawn (肖恩)通常,刻度前和刻度后的块一起用作一个称为THD Manager的功能。 THD管理器可用于实现数字指定的THD水平,而无需电压剪切。 这使用户可以在不同功率级别(15 W/10 W/5W)和相同PVCC级别下获得相同的THD (例如,10 % THD)。 请参阅随附的documents.e2e.ti.com/.../Prescalar_2D00_Postscalar-Setting.ppt

    3. 我们在多频段AGL中具有'Preset'(预设)功能。 因此,如果我选择“10W 19.6V PVDD 6ohm Load”,这是否意味着,无论我更改音量,输出功率 始终 限制 在10W? [Shawwell]在'Preset'(预设)选项中,您可以找到一些AGL编程示例。 输出功率受AGL thr配置的限制。 请参阅TAS5751M EVM用户指南中的介绍 。http://www.ti.com/lit/ug/slou440/slou440.pdf

    4.为了调整方面,您是否有可以与我共享的文档? [Shawn:我们没有正式文件。 请离线联系我,我可以向您展示一些材料。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,
    当我们进行离线沟通时,您能否在E2E上关闭此问题?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    感谢您的帮助,您的帮助解决了我的问题,非常感谢。