Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M
大家好,音频人员,
我的一位客户想在电视中使用TAS5751M作为PA。我们昨天演示了如何使用它。 但客户有一些问题。问题如下。
1. TAS5751M正在处理四个波段AGL。 因此,如果功率受AGL4限制,我如何更改音量? 我的意思是,如果我将主音量更改得大得多,这将导致 功率 过度限制。 那么,如何以安全的方式控制音量?
2.我不知道 预刻度和后刻度之间有什么区别? 使用它可以实现什么功能? 您是否有 任何文档可以清楚地解释它。
3. 我们在多频段AGL中具有'Preset'(预设)功能。 因此,如果我选择“10W 19.6V PVDD 6ohm Load”,这是否意味着,无论我更改音量,输出功率 始终 限制 在10W?
4.为了调整方面,您是否有可以与我共享的文档?
提前感谢您的帮助。