This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:VDD,GVDD最大电流消耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623671/tpa3244-vdd-gvdd-maximum-current-draw

部件号:TPA3244

大家好,

我正在使用TPA3244,并在寻找DC/DC转换器,以便将VDD和GVDD的PVDD (30V)降低到12V。 我想知道这些针脚的最大电流消耗,以便知道我应该在切换台上查找哪种电流额定值。

此外,您是否有任何建议用于此目的的切换台? (我确实看到了EVM上使用的器件,但我想知道是否有其他建议。)

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    来自VDD和GVDD的最大电流消耗取决于应用。  在数据表 第7页中,它显示对于50 % 占空比,VDD= 40mA和GVDD_X= 15mA,因此,如果同时使用两个全桥,则50 % 占空比约为70mA。  在不同的工作循环中,该设备将消耗更多电流,但不应大幅增加。

    我不能说我对任何特定切换器都有任何建议。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您的反馈。 我可以在数据表中看到这些值,但它们是典型值。 我不知道这些引脚上的典型电流消耗和最大电流消耗之间存在多大差异,这促使我提出了最初的问题。 如果没有太多的变化,这应该有助于我选择切换器。 谢谢。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能帮到你!

    此致,
    罗伯特