请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3244 大家好,
我正在使用TPA3244,并在寻找DC/DC转换器,以便将VDD和GVDD的PVDD (30V)降低到12V。 我想知道这些针脚的最大电流消耗,以便知道我应该在切换台上查找哪种电流额定值。
此外,您是否有任何建议用于此目的的切换台? (我确实看到了EVM上使用的器件,但我想知道是否有其他建议。)
谢谢!
Brian Angiel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.