This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102是否会损坏,如果DVDD电源为0 V (对地短路)?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622919/pcm5102a-can-pcm5102-be-damaged-if-dvdd-supply-is-0-v-short-to-gnd

部件号:PCM5102A
主题: PCM5102中讨论的其他部件

您好,

我将PCM5102a连接到2x VDD和3.3 V;AVDD是3.3V,但DVDD在第一次通电时与GND短路,输入信号在3.3V电平下激活;

然后发现短路,将其拆下并再次开机;但是--没有输出信号,L/R输出为零。

那么:现在这个芯片是否会被损坏?  (输入L/R,数据,BCLK (仅左侧)似乎正常,旧DAC同时使用相同的信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alfred,

    很难判断PCM5102是否损坏。 这可能取决于您的数字PIN能够获取的当前数据。 当DVDD保持在低电平时,数字输入引脚上的ESD二极管将在输入为高电平时处于打开状态,从而吸收来自数字资源的电流。 我建议您在更换设备之前,先了解主板是否存在其他问题。 您还可以确认设备是否消耗了数据表中指定的正确静态电流(第9页和第10页)。 如果电流不正确,并且您不能找到主板的其它问题,则应更换设备。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,
    我将检查电流(并告知...) ;输入由74LVX32驱动...;

    此致
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    于是我检查了:3.307 V模拟,3.296 V数字。 +电流:30.8 mA零数据,12.7 mA音乐数据;数据表(应该是) 26mA空闲,32mA带数据;
    这让我困惑——数据/音乐的当前消耗比零数据少? 这与数据表中的值不匹配...所以...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这些值与数据表不匹配,我建议您更换设备。 此外,您应该检查主板以确保没有其它短路,如数字线路意外地对GND短路或更高的电源。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Paul,
    我认为相同...我会尝试,然后告诉...

    此致
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这种想法,即查看实际电流,并与数据表进行比较-真的很有帮助。我发现连接有问题-左/右时钟的焊接接触不良(这可能会使芯片尝试打开PLL,然后关闭,再打开...) ;现在的电流约为1mA (无时钟),22mA (时钟,0数据)和33mA (时钟和数据);这似乎是正确的-信号输出。好的。

    谢谢Paul!

    此致
    Alfred