请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5102A 主题: PCM5102中讨论的其他部件
您好,
我将PCM5102a连接到2x VDD和3.3 V;AVDD是3.3V,但DVDD在第一次通电时与GND短路,输入信号在3.3V电平下激活;
然后发现短路,将其拆下并再次开机;但是--没有输出信号,L/R输出为零。
那么:现在这个芯片是否会被损坏? (输入L/R,数据,BCLK (仅左侧)似乎正常,旧DAC同时使用相同的信号)