请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4.8511万 您好,先生:
LM4.8511万数据表指定了带4欧姆负载的5.4W 1 % THD+N,带4欧姆负载的6.7W 10 % THD+N。
但是,我们无法在具有5V电源的EVM上实现5W 1 % THD+N。 我们尝试通过更改10A肖特基二极管来降低PV1电压降,将R6,R8增加到39kR 到EVM (下图),我们在 最佳情况下获得5.002W,5.67 % THD+N,4.383W,0.96 % THD+N,具有4欧姆负载。