This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万SQ输出功率问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622609/lm48511-question-of-the-lm48511sq-output-power

部件号:LM4.8511万

您好,先生:

LM4.8511万数据表指定了带4欧姆负载的5.4W 1 % THD+N,带4欧姆负载的6.7W 10 % THD+N。



但是,我们无法在具有5V电源的EVM上实现5W 1 % THD+N。 我们尝试通过更改10A肖特基二极管来降低PV1电压降,将R6,R8增加到39kR 到EVM (下图),我们在  最佳情况下获得5.002W,5.67 % THD+N,4.383W,0.96 % THD+N,具有4欧姆负载。



您是否建议在 EVM上重现5W,4ohm,1 % THD+N的过程?











 谢谢,此致,

陈耀恩
2017年04月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我有几个问题。
    设备使用哪种类型的输入(单端或差分)? 您能否提供有关该配置的其他信息? 例如,FB_SEL和SS_EN使能引脚连接在一起。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    非常感谢。 我们将FB_SEL调至高,SS/FF#调至低。 我们将Vboost降低了一点(R3=25.5kR->24kR)7.8V (无负载),以避免在轻负载下造成LM4.8511万损坏。

    非常感谢,

    陈耀恩
    2017年05月09日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我在研究,似乎这个软件包很小,不能处理这个功能。 耗散会非常高,IC会变得过热。 我认为5.4 W的功率是通过来自音频精度(AP)的突发信号来测量的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师