This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:使用双向交叉网络进行负载诊断

Guru**** 2782075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622911/tas5421-q1-load-diag-with-two-way-crossover-network

部件号:TAS5421-Q1

[ TAS5421-Q1 ] 使用双向交叉网络进行负载诊断

您好,

我的客户考虑将 TAS5421-Q1与具有双向交叉网络的扬声器结合使用,如下图所示。


报价来自 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/cross.html

您能否帮助您澄清TSA5421-Q1,尤其是负载 诊断 功能 可以 正确检测扬声器状态?

提前感谢您的支持。
此致,



其他参考

TAS5421扬声器诊断
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/49.3149万/1782223?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=load%20diag%20crossover#1782223</s>178.2223万 178.2223万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    TAS5421-Q1中的负载诊断程序只能测试直流耦合的扬声器。  因此,具有串联耦合电容器的扬声器无法通过TAS5421-Q1负载诊断进行诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg,

    感谢您的支持。 这对我来说是很好的信息。
    您认为负载诊断是否可以检测ECU和扬声器单元之间的电缆故障?
    我想我们仍然有低音单元,它连接到DC的TAS5421-Q1,而高音单元则没有。



    感谢您的支持。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    您回答正确。 TAS5421-Q1将检测放大器的扬声器输出和扬声器单元之间的电缆故障,如图所示。 它将检测到低音扬声器,但检测不到高音扬声器。