This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424C-Q1:有关DKE封装的问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622869/tas5424c-q1-question-about-dke-package

部件号:TAS5424C-Q1

你好。

我有一个关于TAS5424C-Q1的问题。

问题1.

打开包装并超过干包装的开封时间(MSL 3 = 168小时)后,使用TAS5424C-Q1所需的烘焙时间和烘焙温度是多少?

问题2.

TAS5424C-Q1终端的导热性(W/MK)是多少?

感谢你的帮助。
此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Orobianco,
    我需要从我们的包装团队获取此信息并尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Orobianco,
    1.请访问jedec.org并下载JEDEC J-std-033。 创建帐户后可免费下载。
    2.导联的导电性如下:
    导热 性0.625 cal/cm2/cm/sec /°C [150 BTU/ft2/ft/hr /°F]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg先生。

    感谢您的重播。
    我的问题已解决。

    此致,Orobianco。