This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:是否可以提供TAS6424-Q1的设备驱动程序

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622855/tas6424-q1-is-it-possible-to-provide-device-driver-of-tas6424-q1

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424

您好,

我正在查找TAS6424-Q1的设备驱动程序。

客户  计划 创建Windows应用程序来控制TAS6424-Q1,因此他们需要TAS6424-Q1的设备驱动程序。

是否可以提供TAS6424-Q1的windows 7或10设备驱动程序?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Machida-san! 我们不会为我们的产品开发特定的驱动程序,包括TAS6424,但我们的客户可能会开发自己的驱动程序。 TAS6424设计为一个从属I2C器件,它不需要驱动器,而只是使用I2C主控制器来读/写I2C寄存器内容。 许多可用工具都可以执行此操作,包括TAS6424的GUI。 如果您没有TAS6424的GUI,请将您的电子邮件地址发送给我,我会将其发送给您。 此外,有时还会找到对您有用的第三方驱动程序。

    Tuan,您是否有第三部分驱动程序的参考,在此处可能有帮助?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    TAS6424不需要驱动程序即可运行。  它没有处理能力,即它不是微控制器。  在内部,它的作用就像一个计算器。  它具有一组功能,这些功能在寄存器映射中列出。  这些寄存器可通过I2C总线设置。  一个类比是TAS6424可以设置为PBTL,与在计算器上按(+)或(-)相同。

    用户指南仅调用PurePath Console 3 (PPC3) GUI。  此GUI是围绕TAS1020而不是TAS6424开发的。  TAS1020用于设置TAS6424的功能。  TAS1020使用标准USB驱动程序,即HID,来自MS OS的USB音频驱动程序。

    一些客户在需要Linux驱动程序的环境中使用Sitara (TI处理器)。  此Linux驱动程序经过修改,可以将命令发送到TAS6424,以便在TAS6424...上设置所需的某些功能,而不是独立的TAS6424驱动程序。

    希望这能回答您的问题。

    此致,

    图安