主题中讨论的其他部件: TAS6424
您好,
我正在查找TAS6424-Q1的设备驱动程序。
客户 计划 创建Windows应用程序来控制TAS6424-Q1,因此他们需要TAS6424-Q1的设备驱动程序。
是否可以提供TAS6424-Q1的windows 7或10设备驱动程序?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在查找TAS6424-Q1的设备驱动程序。
客户 计划 创建Windows应用程序来控制TAS6424-Q1,因此他们需要TAS6424-Q1的设备驱动程序。
是否可以提供TAS6424-Q1的windows 7或10设备驱动程序?
此致,
您好,Machida-san,
TAS6424不需要驱动程序即可运行。 它没有处理能力,即它不是微控制器。 在内部,它的作用就像一个计算器。 它具有一组功能,这些功能在寄存器映射中列出。 这些寄存器可通过I2C总线设置。 一个类比是TAS6424可以设置为PBTL,与在计算器上按(+)或(-)相同。
用户指南仅调用PurePath Console 3 (PPC3) GUI。 此GUI是围绕TAS1020而不是TAS6424开发的。 TAS1020用于设置TAS6424的功能。 TAS1020使用标准USB驱动程序,即HID,来自MS OS的USB音频驱动程序。
一些客户在需要Linux驱动程序的环境中使用Sitara (TI处理器)。 此Linux驱动程序经过修改,可以将命令发送到TAS6424,以便在TAS6424...上设置所需的某些功能,而不是独立的TAS6424驱动程序。
希望这能回答您的问题。
此致,
图安