This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:POP噪音和白色噪音问题

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622567/tpa2028d1-pop-noise-and-white-noise-issue

部件号:TPA2028D1

您好,TI。

我的客户正在使用TPA2028D1进行设计。

他们将使用4欧姆扬声器和16dB增益。

音频源为模拟音频。

请参阅随附的示意图和寄存器设置。

有两个噪音问题。

1.启动音频时,会出现类似于"TIC (总离子色谱图)"的杂音

2.当音量为0时,出现白噪声,如“Chi~~~”

如何消除这些噪音?

请告诉我一些提示或调试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SS Jung,

    1)当您提到音频已启动时,您是指电源已接通还是关闭引脚连接到Vdd?
    2)我注意到设备仅使用一个10uF的去耦电容器。 始终建议添加另一个1uF的去耦电容器,因为选择此电容器有助于在线路上实现更高频率的瞬变,峰值或数字散列。 两个去耦电容器应尽可能靠近设备放置,以便正常工作。 我认为这可能会导致白噪音。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose。 谢谢。

    1)音频启动之前,请先接通电源并启用EN。
    AMP就绪,然后音频启动,出现杂音。
    2)我同意您的意见。 所以我已经尝试添加1uF去耦电容器并改变去耦电容器的值。
    但白噪音仍然存在。
    是否有其他调试点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ss Jung,

    1)您在接通电源并启用en pin后立即设置音频信号,不是吗? 如果是,我建议您在几毫秒后设置音频信号,这有助于消除杂音。 消除杂音的另一种方法是降低输入电容器的值。
    2)确保电容器由温度系数为X5R,X7R或更高的材料制成,并且容差应小于或等于10 %。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师