请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA2028D1 您好,TI。
我的客户正在使用TPA2028D1进行设计。
他们将使用4欧姆扬声器和16dB增益。
音频源为模拟音频。
请参阅随附的示意图和寄存器设置。
有两个噪音问题。
1.启动音频时,会出现类似于"TIC (总离子色谱图)"的杂音
2.当音量为0时,出现白噪声,如“Chi~~~”
如何消除这些噪音?
请告诉我一些提示或调试点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.