This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:PCM3070开关数字输入到模拟输入

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622314/pcm3070rhbevm-k-pcm3070-switch-digital-input-to-analog-input

部件号:PCM3070RHBEVM-K

您好!

我有PCM3070RHBEVM,在PCM3070-K CS中,我正在启动均衡器脚本,一切都正常,来自USB的信号输入通过耳机输出输出。 我无法将数字输入信号切换为模拟IN1。

我的注册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Piotr,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    数字输入信号和模拟IN1都是器件的输入,根据所需输出,它们之间的切换能力会发生变化。 能否提供有关您正在尝试实现的配置的更多详细信息?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    我需要使用:
    IN1->Left ADC -> miniDSP-> Left DAC -> LOL
    |
    -->右ADC->miniDSP ->右DAC -> Lor

    现在我有:

    USB音频->miniDSP->左DAC -> LOL
    |
    -------- >miniDSP ->右DAC -> Lor

    我无法将USB音频输入切换至模拟输入1。 我打开ADC,但什么也没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Piotr,

    如果您需要的处理刚刚固定(有任何可用的进程块),您只需将设备配置为进行ADC/DAC回送,方法是将 第0页的位D4 /将第29位注册为'1'。

    您需要使用 PurePath Studio配置器件的miniDSP,如果需要自定义流程流,则必须使用处理器间块将信号从miniDSP_A传输到miniDSP_D  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师