This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:TPA6211A1-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA2038D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642021/tpa6211a1-q1-tpa6211a1-q1

部件号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA2038D1TPA2011D1

尊敬的先生:

美好的一天!!

我是否可以对 TPA6211A1-Q1 部件有一些疑问?

(1)您是否有任何信息来了解“规格(数据表)中的最大功耗(VDD引脚)是多少?”

(2) 该最大功耗是否与 环境温度有关,或.任何其他情况

   (例如:使用扬声 器4欧姆或8欧姆...和单端模式,差分模式的应用。)?

   

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Talex

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    1)您可以参考 放大器数据表的“全差动放大器效率和散热信息”部分,从中可以找到所有这些信息。
    2)是的,是的。 功率消耗取决于环境温度和PCB系统的散热能力。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是,对不起,我要再次确认:

    (2) 您的意思是哪一个?

    (A)参阅文档第6页7.7 耗散等级

    (B)请参阅第6页和第11页的文档
    7.8 典型特性==>表1. 图表=>IDD电源电流=>VS电源电压
    ==>图25. 电源电流与电源电压
    ==>基于曲线VDD=5V,IDD仅低于最大4.3mA~4.4mA (TA=125),最大3.3mA~3.4mA (TA=25)

        最大功耗为5Vx 4.4mA =22 mW (4.3mA ~4.4mA (TA=125)),最大功耗为5Vx 3.4mA =17 mW ( 最大3.3mA~3.4mA (TA=25))

    (C)请参阅第14页的文档
    ==>表2. 效率和最高环境温度与输出功率
    ==>低于85度,VDD=5V,使用扬声 器8欧姆时
    VDD引脚的最大功耗为2.08W,最大电流消耗为2.08W/5V=0.754A
        85度以下,VDD=5V,使用扬声器4欧姆时
    VDD引脚的最大功耗为3.77W,最大电流消耗为3.77W/5V=0.416A

    (3) 除  环境温度外,最大功耗和当前功耗是否存在任何其他情况

       (例如:单端模式,差分模式的应用。)?

       您是否愿意提供详细计算器,例如供我们参考?

       (基于条件:扬声器8欧姆,单端模式TPA6211A1-Q1应用 ,环境温度25 室温)  

    (4) 根据  上述计算结果,最大功耗是多少? (RMS值,峰值或平均值?)  

    (5) 根据  上述计算结果,最大电流消耗是多少? (RMS值或峰值或平均值?)  

       (换一个词:根据文档第13页,您的意思是说"IDDavg =电源的平均电流"

        因此,计算 最大 电流消耗结果是 平均值而不是峰值,对吗?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    2)耗散额定值是这些封装所能承受的最大值(DGN和DRB)。 表2. 效率和最高环境温度与输出功率是表中所示条件下的测量值。
    3)功率消耗取决于印刷电路板系统的负载,输入模式,环境温度和散热能力。 AB类放大器效率低下,主要是由于输出级晶体管的压降。 总压降可通过从Vdd减去输出电压的RMS值来计算。 内部压降乘以电源电流IDD (平均)的平均值,确定放大器的内部功率消耗。 实际上,它是当前的供应平均值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是,对不起,我要再次确认:

    (Q3)是该最大值。 输入功耗和输入电流功耗相关单端模式,差动模式的应用。

    您是否会提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词: 您是否会根据  以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,单端模式TPA6211A1-Q1应用,环境温度25室温,DRB 封装)


    (Q6) TPA6211A1-Q1是否具有 以下VDD引脚信息(例如)?



    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    您是否有任何更新?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴德华

    Q3)您可以使用下一个公式获得功耗:PD=PL-PSUP
    其中:
    PD =功耗
    PL =交付给负载的功率
    PSUP =电源消耗的功率
    您需要在系统中设置输入信号以测量PL和PSUP。 正如我提到的,功率消耗也取决于PCB的散热能力,因此我建议您在系统中测量这些参数。

    Q6)遗憾的是,放大器的数据表中没有此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决我的问题,因为回复提到"放大器的数据表没有此信息",并且无法提供详细示例和信息。

    如果回答 "放大器的数据表没有此信息",则无法提供详细示例和信息。

    我 不知道也不理解这句“如何解决我的问题”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴德华

    您可以参阅 放大器数据表的电气特性部分,以查找静态电流(即Vdd引脚电流)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决我的问题,因为回复提到"放大器的数据表没有此信息",并且无法提供详细示例和信息。

    如果回答 "放大器的数据表没有此信息",则无法提供详细示例和信息。

    我不知道也不理解这句“如何解决我的问题”。

    您的回答与我们的问题始终不符。 (我 从不 怀疑"静态电流是Vdd引脚电流")

    再次重申我们的问题如下:

    我还有一个问题,“你什么时候可以回答 并 匹配,确保 我 的问题得到解决? ”之前的“TI认为已解决”。

    ===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    (Q3)是该最大值。 输入功耗和输入电流功耗相关单端模式,差动模式的应用。

    您是否会提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,单端模式TPA6211A1-Q1应用,环境温度25室温,DRB 封装)?

    (Q6) TPA6211A1-Q1是否具有 以下VDD引脚信息(例如)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有解决我的问题,因为回复提到"放大器的数据表没有此信息",并且无法提供详细示例和信息。

    如果回答"放大器的数据表没有此信息",则无法提供详细示例和信息。

    我不知道也不理解这句“如何解决我的问题”。

    您的回答与我们的问题始终不符。 (我从不怀疑"静态电流是Vdd引脚电流")

    再次重申我们的问题如下:

    我还有一个问题,“你什么时候可以回答并匹配,确保我的问题得到解决? ”之前的“TI认为已解决”。

    ===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    (Q3)是该最大值。 输入功耗和输入电流功耗相关单端模式,差动模式的应用。

    您是否会提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,单端模式TPA6211A1-Q1应用,环境温度25室温,DRB封装)?

    (Q6) TPA6211A1-Q1是否具有以下VDD引脚信息(例如)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3)您可以使用下一个公式获得功率耗散:Pdmax=[(2)*(VDD^2)]/[(π^2)*(RL)]差分输出应用。 如您所见,功率消耗取决于RL和Vdd。
    Q6) Vdd引脚可供电电压为2.5V至5.5V,最大电流约为1A。
    我希望这对您有所帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决我的问题,因为回复提到"放大器的数据表没有此信息",并且无法提供详细示例和信息。

    如果回答"放大器的数据表没有此信息",则无法提供详细示例和信息。

    我不知道也不理解这句“如何解决我的问题”。

    的回答与我们的问题始终不符。 (我从不怀疑"差分输出应用的Pdmax。")

    再次重申我们的问题如下:

    我还有一个问题,“你什么时候可以回答并匹配,确保我的问题得到解决? ”之前的“TI认为已解决”。

    ===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    (Q3)是该最大值。 输入功耗和输入电流功耗相关单端模式,差动模式的应用。

    您是否会提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示为参考:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单端模式应用,环境温度25室温,DRB封装)?

    (Q6) TPA6211A1-Q1 是否具有以下VDD引脚信息(例如)?

        ==>感谢您的回答:“Vdd引脚可以从2.5V至5.5V供电,最大电流约为1A。”

             您是否会提供文档 以提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

            更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和  

            基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约为1A。  ? "  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3)抱歉,但我不太理解您。 您在寻找输出功率或耗散功率?
    另一方面,当您提到单端模式时,您是指单端输入吗?
    Q6)电压范围可在放大器数据表的推荐操作条件部分中找到。 电流水平是由于此设备具有短路保护,并且此设备激活此功能约为1.2A。 没有提到这一点的文档。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决我的问题,因为回复提到"放大器的数据表没有此信息",并且无法提供详细示例和信息。

    如果回答"放大器的数据表没有此信息",则无法提供详细示例和信息。

    我不知道也不理解这句“如何解决我的问题”。

    您 的回答与我们的问题始终不符。  (我从不怀疑"差分输出应用的Pdmax。")

    再次重申我们的问题如下:(根据您的问题修改 关键字)

    我还有一个问题,“你什么时候可以回答并匹配,确保我的问题得到解决? ”之前的“TI认为已解决”。

    ===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    (Q3-1)是该最大值。 "单端输入 应用","差动输入 应用"的输入功耗和输入电流功耗相关应用。

    您是否会提供详细的计算器VDD引脚最大功 耗 (例如)供我们参考
    (基于条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入 应用  ,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V)

    (更改另一个单词:您会计算它(VDD引脚最大值 功耗)以显示参考基准条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入 应用  ,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V 

    (Q3-2)更多问题" 您怎么 不能很好地理解 ",然后回答"TI认为解决了"?"

    (Q6-1) TPA6211A1-Q1 是否具有以下VDD引脚信息(例如)?

        ==>感谢您的回答:“Vdd引脚可以从2.5V至5.5V供电,最大电流约为1A。”

             您是否会提供文档  以提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

            更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和  

            基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约 为1A。  ? "  

       ==>

    (感谢您的回复,  您的回复总是与我们的问题不符。  (我从不质疑"短路保护")

           再次重申我们的问题如下:

            TPA6211A1-Q1 是否具有以下VDD引脚信息(例如)?

           

    (Q6-2)更多问题“为何你的答复有时会提及“1A”,有时会提及“1.2A”?”

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3)我进行了一项测试,以计算之前条件下的Vdd最大功耗,结果为PS=2W。 我设置THD+N=THD, 10 % 因为它是输出信号失真前允许的最大值。
    Q6)我知道您没有询问过短路保护,但此设备可以承受的最大电流是短路保护的阈值电流(1.2A)。 在正常工作条件下,最大电流约为440mA。 我将电源设置为5.5V,因为它是根据推荐的操作条件部分允许的最大值,将10 % 设置为在变形之前允许的最大值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    (Q3-1)是否匹配"您是否可以提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示为参考:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单端模式应用,环境温度25室温,DRB封装)? "

    如果不是,为什么您的回答与我们的问题不符,始终 ? (你 不是  很明白,总是。)

    (Q3-2)我想我的问题是"您是否可以帮助提供详细的计算器VDD引脚最大功耗  

         参考示例 (基于条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

         温度,DRB封装,VDD=5V)"

    (Q3-3)如何计算GATE作为您的回复"PS=2W"(或什么文档 可以得到 "PS=2W"?)

          (如果基于您的回答"正常条件,最大电流约为440mA。电源电压为5.5V "

         440mA*5.5V=2420mW=2.42W > “PS=2W”,2W/5.5V=363.6mA~364mA,不匹配???)

    (Q3-4)是 基于“扬声器8欧姆,单端输入应用 ,环境温度25室  温,DRB封装 ”的“PS=2W”,10 % ?  

          是“PS=2W”表示Psupply.Max.=2W, 条件是“扬声器8ohm,单端输入应用 ,环境温度25室  温,DRB封装 

          THD+N= 10 % ?

    (Q6-1 您是否会提供文档  来提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

            更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和  

            基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约 为1A。  ? "  

    (Q6-2)更多问题“为何你的答复有时会提及“1A”,有时会提及“1.2A”?” (如果 是短路保护(1.2A),什么是“1A”?)

    (Q7 您是否会提供文档  以提及规格"短路保护(1.2A)"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAlex,

    Q3) PS=2W的第一个值是在提供的条件下获得的:扬声器8欧姆,用于单端输入应用的TPA6211A1-Q1应用,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V。 在这种情况下,您需要考虑电源为5V。
    Q3-Q6) PS=2.42W的第二个值是在Vdd=5.5V的情况下获得的。 为了获得最大功耗,必须设置为此设备推荐的最大电源。
    Q6)这些类型的器件的短路保护电流阈值介于1A至1.2A之间。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复

    (Q3-0)双重确认:

    您的意思如下吗? (请在下面重放, 直接确认项目。)

    ----------------------------------

    PS=2.42W是在Vdd=5.5V最大电源时获得的(基于什么条件?  扬声器?欧姆,单端 或差分 输入应用 ,环境温度? , 什么是软件包,THD+N=?%)  

    PS=2   W通过Vdd=5 V最大电源获得(基于条件:扬声器8欧姆单端输入应用,环境温度25室温DRB封装,10 %对吗?)

    ----------------------------------  

    (Q3-1)是否匹配"您是否可以提供详细计算器作为示例供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单端模式应用,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V)? "

    如果不是,为什么您的回答与我们的问题不符,始终? (你不是 很明白,总是。)

    (Q3-2)我想我的问题是"您是否可以帮助提供详细的计算器VDD引脚最大功耗  

         参考示例(基于条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

         温度,DRB封装,VDD=5V)"

    (Q3-3)如何计算GATE作为您的回复"PS=2W"(或什么文档 可以得到 "PS=2W"?)

         (如果基于您的回答"正常条件,最大电流约为440mA。电源电压为5.5V "

         440mA*5.5V=2420mW=2.42W >“PS=2W”,2W/5.5V=363.6mA~364mA,不匹配???)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-4)是基于“扬声器8欧姆,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”的“PS=2W”,10 % ?

          是“PS=2W”表示Psupply.Max.=2W,条件是“扬声器8ohm,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”

          THD+N= 10 % ? (基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-5) 如何计算 GATE 或 什么规格文档 可以获得  “VDD引脚”最大电流 (IDD最大)为400mA (VDD=5V)~ 440mA (VDD=5.5V),

          基本条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

          温度,DRB封装,VDD=5V)?

    (Q6-1) 您是否会提供文档 来提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

           更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和

           基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约为1A。 ? "

    (Q6-2)更多问题“为何你的答复有时会提及“1A”,有时会提及“1.2A”?” (如果 是短路保护(1.2A),什么是“1A”?)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q8) 您是否会提供文档 以提及规格"短路保护(1A~1.2A)"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-0) PS = 2.42 值是在Vdd=5.5V的条件下获得的,与PS=2W的条件相同(基于以下条件:扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 %)。
    对,PS=2W是在前面提到的条件下获得的。
    Q3-1,2)我8Ω 上述条件测量了电源电流:扬声器 Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗。
    Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=Vddis=(5V)*(400mA)=2W。
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。
    您可以参阅名为“测量音频功率放大器性能的指南”的应用报告,了解如何测量音频功率放大器。
    Q8)没有提到短路保护的文档,但我之前做过一些测试,我注意到当Vdd和输出或GND和输出之间存在短路时,设备会自我保护。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复

    (Q3-0)双重确认:

    您的意思如下吗? (请在下面重放, 直接确认项目。)

    ----------------------------------

    PS=2.42W是在Vdd=5.5V最大电源时获得的(基于什么条件?  扬声器 ?欧姆,单端 或 差分 输入应用 ,环境温度 ?  , 什么 是软件包,THD+N=?%)   

    PS=2   W通过Vdd=5 V最大电源获得(基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 % ,对吗?)

    ----------------------------------

    ==>感谢您确认您的回复,如下所示:

    Psupply(VDD引脚) max=2.42w的值是在Vdd=5.5V的情况下获得的,与PS=2W的条件相同(基于以下条件:扬声器8Ω Ω单端输入环境温度25DRB封装和10 %)

     获得Psupply (VDD引脚)最大值为2W,条件是:(基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %

     

    (Q3-1)是否匹配"您是否可以提供 详细计算器作为示例 供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单端模式应用,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V)? "

    如果不是,为什么您的回答与我们的问题不符,始终? (你不是 很明白,总是。)

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        

    (Q3-2) 我想我的问题是"您是否可以帮助提供 详细计算器,  例如,VDD引脚最大功耗  

        供我们参考(基于条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

         温度,DRB封装,VDD=5V)"

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        换一个字, 这是反向扣除。 非 详细计算器VDD引脚最大功耗 示例。

    (Q3-3)如何计算 GATE 作为您的回复"PS=2W"(或 什么文档 可以得到  "PS=2W"?)

         (如果基于您的回答"正常条件,最大电流约为440mA。电源电压为5.5V "

    ==>感谢您的回答, 我测量了,但它仍然与我们的问题不匹配。因此仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

    ==>感谢您的回答, 我测量了,但它仍然与我们的问题不匹配。因此仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

         440mA*5.5V=2420mW=2.42W >“PS=2W”,2W/5.5V=363.6mA~364mA,不匹配???)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-4) 是基于“扬声器8欧姆,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”的“PS=2W”,10 % ?

          是“PS=2W”表示Psupply.Max.=2W,条件是“扬声器8ohm,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”

          THD+N= 10 % ?  (基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-5) 如何计算 GATE  或 什么规格文档 可以获得  “VDD引脚”最大电流 (IDD最大)为 400mA (VDD=5V)~  440mA (VDD=5.5V),

           基本条件: 扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

          温度,DRB封装,VDD=5V)?

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        换一个字, 这是反向扣除。  非 详细计算器VDD引脚最大功耗 示例。

    (Q6-1)  您是否会提供文档 来提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

           更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和

           基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约为1A。 ? "

    (Q6-2) 更多问题“为何你的答复有时会提及“1A”,有时会提及“1.2A”?” (如果 是短路保护(1.2A),什么是“1A”?)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q8)  您是否会提供文档 以提及规格"短路保护(1A~1.2A)"?

    ==>感谢您的回复并 进行了一些测试。

        但是,由于您的回答"没有提到短路保护的文档",它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

    (Q9)根据(Q3-0)确认结果和(Q8)的回复和测试结果似乎与规格不符(数据表),为什么?

    (Q9-1) (Q3-0)   Psupply (VDD引脚)最大值为2W ,条件是:(基于条件: 扬声 器8欧姆,单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %

        根据 TPA6211A1-Q1规范(数据表),PS (差分)最大值为2.08W   

        根据您的回复,PS(S-E)最大电源(VDD引脚)为2W  (基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %)

        根据 公式 P (diff)=4xP (S-E),因此P (diff)电源(VDD引脚)最大=8W   (基于条件: 扬声 器8欧姆,差分 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装 ,10 %)  

    (Q9-2) AS (Q9-1), P (差分)电源(VDD引脚)最大=8WIDD 最大值为8W/5V=IDD 1.6 A (基于条件: 扬声 器8欧姆差分 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装 ,10 %),通过 "短路保护(1A~1.2A)"? TPA6211A1-Q1 规范(数据表)的含义是否 正确? 是否有助于提供正确 的TPA6211A1-Q1规范(数据表)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否有以下问题的任何更新?何时可以帮助 解决?

     

    ===========================================================================================================

    尊敬的先生:

    感谢您的回复

    (Q3-0)双重确认:

    您的意思如下吗? (请在下面重放, 直接确认项目。)

    ----------------------------------

    PS=2.42W是在Vdd=5.5V最大电源时获得的(基于什么条件?  扬声器 ?欧姆,单端 或 差分 输入应用 ,环境温度 ?  , 什么 是软件包,THD+N=?%)   

    PS=2   W通过Vdd=5 V最大电源获得(基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 % ,对吗?)

    ----------------------------------

    ==>感谢您确认您的回复,如下所示:

    Psupply(VDD 引脚) max=2.42w的值 是在Vdd=5.5V的情况下获得的,与PS=2W的条件相同(基于以下条件:扬声器 8Ω Ω, 单端输入, 环境温度25, DRB 封装和10 % )

     获得Psupply (VDD引脚)最大值为2W ,条件是:(基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %

     

    (Q3-1)是否匹配"您是否可以提供 详细计算器作为示例 供我们参考

    (换一个词:您是否会根据以下条件计算它以显示参考:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单端模式应用,环境温度25室温,DRB封装,VDD=5V)? "

    如果不是,为什么您的回答与我们的问题不符,始终? (你不是 很明白,总是。)

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        

    (Q3-2) 我想我的问题是"您是否可以帮助提供 详细计算器,  例如,VDD引脚最大功耗  

        供我们参考(基于条件:扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

         温度,DRB封装,VDD=5V)"

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        换一个字, 这是反向扣除。  非 详细计算器VDD引脚最大功耗 示例。

    (Q3-3)如何计算 GATE 作为您的回复"PS=2W"(或 什么文档 可以得到   "PS=2W"?)

         (如果基于您的回答"正常条件,最大电流约为440mA。电源电压为5.5V "

    ==>感谢您的回答, 我测量了,但它仍然与我们的问题不匹配。因此仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

    ==>感谢您的回答, 我测量了,但它仍然与我们的问题不匹配。因此仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

         440mA*5.5V=2420mW=2.42W >“PS=2W”,2W/5.5V=363.6mA~364mA,不匹配???)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-4) 是基于“扬声器8欧姆,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”的“PS=2W”,10 % ?

          是“PS=2W”表示Psupply.Max.=2W,条件是“扬声器8ohm,单端输入应用 ,环境温度25室 温,DRB封装”

          THD+N= 10 % ?  (基于(Q3-0确认含义))

    (Q3-5) 如何计算 GATE  或 什么规格文档 可以获得  “VDD引脚”最大电流 (IDD最大)为 400mA (VDD=5V)~ 440mA (VDD=5.5V),

           基本条件: 扬声器8欧姆,TPA6211A1-Q1单 端输入应用 ,环境温度25室

          温度,DRB封装,VDD=5V)?

    ==>感谢您的回答并进行了测量,但它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

        因为您的回答 是“进行了测试以获得电源电流”,而不是基于规范或任何文档。

        换一个字, 这是反向扣除。  非 详细计算器VDD引脚最大功耗 示例。

    (Q6-1)  您是否会提供文档 来提及"2.5V至5.5V,最大电流约为1A。"?

           更改另一个单词:哪里可以获得规格。 "2.5V至5.5V,最大电流约为1A。 "和

           基于“2.5V至5.5V的条件和最大电流约为1A。 ? "

    (Q6-2) 更多问题“为何你的答复有时会提及“1A”,有时会提及“1.2A”?” (如果 是短路保护(1.2A),什么是“1A”?)(基于(Q3-0确认含义))

    (Q8)  您是否会提供文档 以提及规格"短路保护(1A~1.2A)"?

    ==>感谢您的回复并 进行了一些测试。

        但是,由于您的回答"没有提到短路保护的文档",它仍然与我们的问题不匹配。因此,仍在等待您的回答以匹配我们的问题。  

    (Q9)根据(Q3-0)确认结果和(Q8)的回复和测试结果似乎与规格不符(数据表)为什么?

    (Q9-1) (Q3-0)   Psupply (VDD引脚)最大值为2W ,条件是:(基于条件: 扬声 器8欧姆,单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %

        根据 TPA6211A1-Q1 规范(数据表),PS  (差分)最大值为2.08W   

        根据您的回复,PS(S-E)最大电源(VDD引脚)为2W  (基于条件: 扬声 器8欧姆单端 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装,10 %)

        根据 公式 P (diff)=4xP (S-E),因此P (diff)电源(VDD引脚)最大=8W   (基于条件: 扬声 器8欧姆,差分 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装 ,10 %)  

    (Q9-2) AS (Q9-1), P (差分)电源(VDD引脚)最大=8W IDD 最大值为8W/5V=IDD 1.6 A (基于条件: 扬声 器8欧姆差分 输入应用,环境温度 25室温 ,DRB 封装 ,10 %),通过 "短路保护(1A~1.2A)"? TPA6211A1-Q1  规范(数据表)的含义是否 正确? 是否有助于提供正确 的TPA6211A1-Q1 规范(数据表)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAlex,

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:
    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    VDD是电源,是电流电源。 可以使用万用表测量。
    您可以参考一份名为“测量音频功率放大器性能指南”的应用报告,了解如何测量音频功率放大器。
    我将在提及如何测量音频功率放大器性能之前附上应用报告。 在这里,您可以找到如何测量和计算 音频放大器上的大量参数,如功耗,输出功率等
    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。
    Q9-1,2)首先,获得的值是功耗(2W),您会将其与输出功率混淆。 您询问了功耗。
    其次,此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的,其区别在于器件需要较低的差动输入输入输入信号电平,而不是单端输入,以获得相同的输出功率。 但我认为您将单端输入与单端输出混淆。
    最后,您提到了通过单端输入来查找功耗,那么您在寻找什么?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

    e2e.ti.com/.../sloa068.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,双重确认如下:

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:
    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例 ,400mA484mA是 按照 TPA6211A1-Q1规范计算得出的。(数据表)第14页 公式6?

         根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即  您的意思是400mA 和 484mA

        没有相关 的单端输入应用和 差动 输入应用?


    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受 设备限制,则为旧设备。
    Q9-1,2)首先,获得的值是功耗(2W),您会将其与输出功率混淆。 您询问了功耗。  
    其次,此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的,其区别在于器件需要较低的差动输入输入输入信号电平,而不是单端输入,以获得相同的输出功率。 但我认为您将单端输入与单端输出混淆。
    最后,您提到了通过单端输入来查找功耗,那么您在寻找什么?

    ==>感谢 您的提醒,是的。您回答正确。 公式 P (diff)=4xP (S-E)与输出有关。我们的问题是输入。

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-1,2,3,5)不幸的是,您需要电流电源来计算功耗,因此您需要直接测量功放,没有公式来获得器件的电流。
    Q8)您可以使用模拟D类放大器,如TPA2011D1和TPA2038D1。 它们比AB类放大器具有更好的性能和效率。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,按以下所述进行双重确认,它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接回答 并确认以下问题  ?

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:
    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例 ,400mA 和 484mA 是 按照 TPA6211A1-Q1 规范计算得出的。(数据表)第14页 公式6?

    (Q3-6)如果 400mA 和 484mA 不 能通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页 公式6, “TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页有何不同  

          方程6” 和“400mA ,484mA”? 您会解释一下吗?

         根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即  您的意思是400mA 和 484mA

        没有相关 的单端输入应用和 差动 输入应用?


    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受 设备限制,则为旧设备。

    ==>等待您的建议,新 的AB类放大器 将替换这台旧设备,因为 TPA6211A1-Q1 是 AB类放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-3,5)您可以使用公式5,6和7计算功耗(PSUP)。 但您需要知道峰值电压(Vp)。
    另一方面,您只需使用公式5,但您需要知道电流供应(Iddavg)。 这就是我的方法。
    Q3-6)正如我所提到的,您需要知道在这种情况下的峰值电压(Vp)。 此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的,其区别在于器件需要较低的差动输入输入输入信号电平,而不是单端输入,以获得相同的输出功率。
    Q3)如果您对AB类放大器感兴趣,我们可以更新数据表,以便添加缺失的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,按以下所述进行双重确认, 它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接 回答 并确认以下问题  ?

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:
    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例  ,400mA 和 484mA 是 按照 TPA6211A1-Q1 规范计算得出的。(数据表)第14页 公式6?

    ==>感谢您确认结果,根据您的答复, 400mA 和 484mA 可以 通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页 公式6.

        但我们的问题是" 获得 400mA  484mA的详细计算示例"。  因此,仍在  直接等待您的回复。   

       "您何时直接 回答问题项  "?  

     "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        

    (Q3-6)如果 400mA 和 484mA 不 能通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页 公式6, “TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页有何不同  

          方程6” 和“400mA ,484mA”? 您会解释一下吗?

         根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即  您的意思是400mA 和 484mA

        没有相关 的单端输入应用和 差动 输入应用?

    ==>您 没有直接回复和确认,因此 仍在等待您的回复并直接确认:

        请问你何时 直接  回答 问题  

       
    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受 设备限制,则为旧设备。

    ==>等待您的建议,新 的AB类放大器 将替换这台旧设备,因为 TPA6211A1-Q1 是 AB类放大器。

    ==>根据您的回复,我们将等待您“更新数据表,以添加 TPA6211A1-Q1 缺少的信息”。

        您何时可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,按以下所述进行双重确认, 它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接 回答 并确认以下问题  ?

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:
    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例  ,400mA 和 484mA 是 按照 TPA6211A1-Q1 规范计算得出的。(数据表)第14页 公式6?

    ==>感谢您确认结果,根据您的答复, 400mA 和 484mA 可以 通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页 公式6.

         但我们的问题是" 获得 400mA 和 484mA的详细计算示例"。   因此,仍在  直接等待您的回复。    

        "您何时直接  回答 问题项  "?  

     "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。  
    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"
    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        

    (Q3-6)如果 400mA 和 484mA 不 能通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页 公式6, “TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页有何不同  

          方程6” 和“400mA ,484mA”? 您会解释一下吗?

         根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即  您的意思是400mA 和 484mA

        没有相关 的单端输入应用和 差动 输入应用?

    ==>您 没有 直接回复和确认,因此 仍在等待您的回复并直接确认:

        请问你何时 直接  回答 问题  

       
    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受 设备限制,则为旧设备。

    ==>等待您的建议,新 的AB类放大器 将替换这台旧设备,因为 TPA6211A1-Q1 是 AB类放大器。

    ==>根据您的回复,我们将等待您“更新数据表,以添加 TPA6211A1-Q1 缺少的信息”。

        您何时可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,双重确认, 它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接 回答 并确认问题  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    请问您何时直接回答并确认问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    请问您何时 直接 回答并确认问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,TAlex,

    很抱歉耽误了时间,但我因休假而不在办公室。
    您能否告诉我您的问题?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,按以下所述进行双重确认,它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接回答并确认以下问题?

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:

    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。

    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"

    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例,400mA和484mA是按照TPA6211A1-Q1规范计算得出的。(数据表)第14页公式6?

    ==>感谢您确认结果,根据您的答复,400mA和484mA 可以通过TPA6211A1-Q1规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是" 获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "您何时直接回答问题项"?

    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。

    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"

    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

    (Q3-6)如果 400mA和484mA不能通过TPA6211A1-Q1规范计算得出。(数据表)第14页公式6, “TPA6211A1-Q1规范(数据表)第14页有何不同

          方程6”和“400mA ,484mA”? 您会解释一下吗?

        根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即您的意思是400mA和484mA

        没有相关的单端输入应用和差动输入应用?

    ==>您没有直接回复和确认,因此仍在等待您的回复并直接确认:

        请问你何时 直接回答 问题?

    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受设备限制,则为旧设备。

    ==>等待您的建议,新的AB类放大器将替换这台旧设备,因为TPA6211A1-Q1是AB类放大器。

    ==>根据您的回复,我们将等待您“更新数据表,以添加TPA6211A1-Q1缺少的信息”。

       您何时可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复并提供文档,但它仍无法与我们的问题匹配。

    但是,基于您的回复示例,按以下所述进行双重确认,它仍在等待您的回复并直接确认:

    请问您何时直接回答并确认以下问题?

    Q3-1,2,3,5)我想我已经向大家解释了如何计算。 此处为:

    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。

    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"

    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

        因此,请再次确认您提供的示例,400mA和484mA是通过TPA6211A1-Q1 规范计算得出的。(数据表)第14页公式6?

    ==>感谢您确认结果,根据您的答复, 400mA和484mA 可以通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是" 获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "您何时直接回答问题项"?

    "Q3-3,5)例如,我根据以下条件进行了获取电源电流的测试:Vdd=5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算了功耗PS=VddI=(5V)*(400mA)=2W。

    我根据以下条件进行了另一项测量以获得电源电流:Vdd=5.5V,扬声器8Ω Ω,单端输入,环境温度25,DRB封装和10 % ,并计算出最大功耗PS=VddI=(5.5V)*(484mA)=2.42W。"

    ==>您的回答总是回答“测试结果”,但我们的问题是“如何计算...”。

    (Q3-6)如果 400mA和484mA不能通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6, “TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页有何不同

          方程6”和“400mA ,484mA”? 您会解释一下吗?

        根据您的回复,提到"此功耗(2W)是通过单端或差动输入获得的",即您的意思是400mA和484mA

        没有相关的单端输入应用和差动输入应用?

    ==>您没有直接回复和确认,因此仍在等待您的回复并直接确认:

        请问你何时 直接回答 问题?

    Q8)此设备是旧设备,您应考虑信息有限。

    ==>您是否有更换此旧设备的新设备建议? 如果 信息受设备限制,则为旧设备。

    ==>等待您的建议,新的AB类放大器将替换这台旧设备,因为 TPA6211A1-Q1 是AB类放大器。

    ==>根据您的回复,我们将等待您“更新数据表,以添加 TPA6211A1-Q1 缺少的信息”。

       您何时可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,TAlex,

    Q3-1,2,3,5,6)正如我之前提到的几个帖子,您还可以通过方程式5,6或仅通过方程式7获得功耗。 您只需要知道峰值电压(Vp)。
    Q8)我将进行此操作以更新数据表,但我无法提供大概的日期。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Q3-1,2,3,5)

       感谢您的确认结果,根据您的回复, 400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是" 获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "你什么时候会直接回答问题"?[我不认为 答案"正如我之前提到的几个帖子一样,你也可以获得动力

       使用方程式5,6或仅使用方程式7。"回答了我们的问题。]

     

    问题8)基于您的回复(我将着手更新数据表,但我无法提供大概的日期。),

        我们将等待您"更新数据表以添加 TPA6211A1-Q1 缺失信息"。

        你什么时候可以提供?[我认为 答复"不能给出大概的日期"不符合我们的问题。]

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-1,2,3,5)正如你们所说,我测量了这些电流并得到了功耗。 这是对一些帖子的解释。
    Q8)我将继续研究这个问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复,

    Q3-1,2,3,5)

       感谢您的确认结果,根据您的回复, 400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是" 获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "你什么时候会直接回答问题"?[我不认为 答案"正如我之前提到的几个帖子一样,你也可以获得动力

       使用方程式5,6或仅使用方程式7。"回答了我们的问题。]

    ==>您的回答仍然 没有满足我们的问题,请更改另一个单词: 我们的问题是“详细 计算示例,根据您的回答提供了400mA和484mA的信息  

    "400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页公式6."计算得出。  "

    Q8)正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-1,2,3,5)您需要了解Vp (BTL负载的峰值电压)和RL,以便根据公式获得电源电流。 例如,您可以在以下条件下使用公式6 Vp=5.03V,RL=8Ω,以获得= 400mA。 第二种情况是Vp=6.08V和RL=8Ω,以便获得=484mA。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    Q3-1,2,3,5)

       感谢您的确认结果,根据您的回复 , 400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是" 获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "你什么时候会直接回答问题"?[我不认为 答案"正如我之前提到的几个帖子一样,你也可以获得动力

       使用方程式5,6或仅使用方程式7。"回答了我们的问题。]

    ==>您的回答仍然 没有满足我们的问题,请更改另一个单词: 我们的问题是“详细 计算示例,根据您的回答提供了400mA和484mA的信息  

    "400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页公式6."计算得出。  "

    Q9)根据您的答复提到 “Vp=5.03V和Vp=6.08V”,您是否会解释   有关“ Vp=5.03V和Vp=6.08V”的详细计算?   

    Q8)正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex,

    Q3-1,2,3,5和Q9) Vp是根据您正在寻找的应用的输出电压水平进行选择的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但是, 您是否理解“详细信息”的含义?

    Q3-1,2,3,5)

       感谢您的确认结果,根据您的回复 , 400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是"  获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "你什么时候会直接回答问题"?[我不认为 答案"正如我之前提到的几个帖子一样,你也可以获得动力

       使用方程式5,6或仅使用方程式7。"回答了我们的问题。]

    ==>您的回答仍然 没有满足我们的问题,请更改另一个单词: 我们的问题是“详细 计算示例 ,根据您的回答提供了400mA和484mA的信息  

    "400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页公式6."计算得出。  

    (仍在等待 您的详细 计算 示例 ,在您的回复中提到 “400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)”

    第14页公式6.)

    Q9)根据您的答复提到 “Vp=5.03V和Vp=6.08V”,您是否会解释    有关“ Vp=5.03V和Vp=6.08V”的详细计算?   

       ==>根据您的回答,“Vp是根据您要查找的应用的输出电压电平选择的。”

           您是否会解释    有关"Vp=5.03V和Vp=6.08V" 基座的详细信息,选择了哪些  应用 ?

    Q8)正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复,但是, 您是否理解“详细信息”的含义?

    Q3-1,2,3,5)

       感谢您的确认结果,根据您的回复 , 400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)第14页公式6.

       但我们的问题是"   获得400mA和484mA的详细计算示例"。  因此,仍在直接等待您的回复。  

       "你什么时候会直接回答问题"?[我不认为 答案"正如我之前提到的几个帖子一样,你也可以获得动力

       使用方程式5,6或仅使用方程式7。"回答了我们的问题。]

    ==>您的回答仍然 没有满足我们的问题,请更改另一个单词: 我们的问题是“详细 计算 示例 ,根据您的回答提供了400mA和484mA的信息  

    "400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范(数据表)第14页公式6."计算得出。  

    (仍在等待 您的详细 计算 示例 ,在您的回复中提到 “400mA和484mA 可通过 TPA6211A1-Q1 规范计算得出。(数据表)”

    第14页公式6.)

    Q9)根据您的答复提到 “Vp=5.03V和Vp=6.08V”,您是否会解释    有关“ Vp=5.03V和Vp=6.08V”的详细计算?   

        ==>根据您的回答,“Vp是根据您要查找的应用的输出电压电平选择的。”

           您是否会解释     有关"Vp=5.03V和Vp=6.08V" 基座的详细信息,选择了哪些  应用 ?

    Q8)正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于系统有问题,因此已更改为新的POST TPA6211A1-Q1:TPA6211A1-Q1:TPA6211A1-Q1。