Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TAS5720M大家好,
我们为一位客户设计了一个报警装置。 我们计划在 应用中使用TAS5720M与支持SSC (同步串行通信)的Atmel控制器进行接口。
我们几乎没有什么顾虑,请有人帮我解决问题。
1. TAS5720M是否支持与SSC信号连接。 (TD -传输数据,TF -传输帧,TK -传输时钟)
2.我们需要测量车厢内的环境噪音水平(声音)。 根据噪音级别,我们需要调整扬声器的输出。 我们无法找到适合应用的解决方案。 如果有人能帮助使用硬件设计来测量环境噪音,这将是非常有用的。 我们希望每10秒抽取8-10个样本,平均抽取样本,以获得噪声的最终db级别。 相同的数据库级别将添加到放大器输出的基本级别。
此致
Chiru