This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 环境噪音(声音)补偿-- TAS5720M

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642011/ambient-noise-sound-compensation----tas5720m

主题中讨论的其他部件:TAS5720M

大家好,  

我们为一位客户设计了一个报警装置。 我们计划在 应用中使用TAS5720M与支持SSC (同步串行通信)的Atmel控制器进行接口。  

我们几乎没有什么顾虑,请有人帮我解决问题。  

1. TAS5720M是否支持与SSC信号连接。 (TD -传输数据,TF -传输帧,TK -传输时钟)  

2.我们需要测量车厢内的环境噪音水平(声音)。 根据噪音级别,我们需要调整扬声器的输出。 我们无法找到适合应用的解决方案。 如果有人能帮助使用硬件设计来测量环境噪音,这将是非常有用的。 我们希望每10秒抽取8-10个样本,平均抽取样本,以获得噪声的最终db级别。 相同的数据库级别将添加到放大器输出的基本级别。  

此致

Chiru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 此器件是具有TDM音频输入的简单从属(I2C)单声道放大器。 您实际尝试驱动哪种类型的负载? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复延迟。 我们正在连接一个8欧姆,15W扬声器。