Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3116D2-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633822/tpa3116d2-q1-tpa3116d2-q1
部件号:TPA3116D2-Q1主题中讨论的其他部件:TPA3116D2, TAS5424C-Q1, TAS6424,
您好,
我需要以0.5欧姆阻抗和大约10 A (rms)的电流驱动应用。 工作温度必须在-40至80°C的范围内
TPA3116D2的输出电流为7.5A。 此电流用于1个信道或2个信道? 当我使用PBTL到0,5时,我是否可以通过电流10A (有效值)驱动它?
我也看过TAS5424C-Q1。 PBTL中的输出电流良好,但存在短路保护问题。 短路保护检测在1.5欧姆以下短路。 在PBTL模式下,驱动阻抗是否可能约为(1,5/2) 0.75欧姆?
您能推荐我另一台放大器吗?
提前感谢您!
此致,
Petr