This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:如何将TAS5707设置为两个扬声器可以具有相同的声源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5711, TAS5731M, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633257/tas5707-how-to-set-tas5707-that-2-loudspeakers-can-have-same-sound-source

部件号:TAS5707
主题中讨论的其他部件: TAS5711TAS5731MTLV320ADC3101

尊敬的各位,

     Project:扬声 器盒

     该盒需要 参考信号喇叭以进行回波抵消。  我们的硬件仅收集钟形扬声器(R)的数据。  这可能是由LL扬声器导致的,数据无法捕捉。

     早期是硬件兼容 性导致了这些问题。因此,如果可以实现某种方法,两个扬声器的声源是一致的,是否可以为其配置5707?

e2e.ti.com/.../Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cris! 您的问题很难理解? 你是一个普通话的人吗? 如果是,请随时以普通话发布您的问题,然后Shawn可以阅读并回答。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn,您好
    智能音箱项目中,两个喇叭通过桥式接法接,目前是一个喇叭出左声道,一个喇叭出右声道;因为需要取喇叭参考信号做回声消除,硬件上只采集了一个喇叭的数据(R声道喇叭);这样可能就造成L声道喇叭数据抓不到。
    前期是硬件兼容原因引起这些问题。
    是否可以让两个喇叭出来的声源是一致的,
    单独喇叭左右声道都可以输出呢?TAS5707是否可以配置成这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cris,
    请允许我再次说明您的问题。 TAS5707在BTL模式下使用,您要在两个通道/扬声器上的I2S输入源中输出R通道数据,对吗?
    遗憾的是,TAS5707是一个非常旧的设备,在流程流中资源非常有限,因此不支持此功能。 请考虑支持此应用程序的TAS5711或TAS5731M。 (R+L)/2数据可在L和R声道/扬声器上输出。 请在另一篇E2E文章 中找到更多信息。e2e.ti.com/.../63.2335万
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好
    非常感谢您的支持,它们是否可以直接更换,驱动器是否兼容? tlv320adc3101 +TAS5707

    而TAS5707可以支持“并行桥接绑定负载”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cris,

    TAS5707支持PBTL模式,但不支持signle fitler PBTL模式,因此您必须在LC滤波器之后并行输出。

    TAS5711/TAS5731M上5731上的引脚定义与TAS5707非常相似。 因此,可以用较新的设备替代。 请注意PIN8和Pin14, 它们有不同的用法。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CIRS,

    你对此还有其他问题吗? 如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题?

    此致,

    郑少文