Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5711, TAS5731M, TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5707 主题中讨论的其他部件: TAS5711, TAS5731M, TLV320ADC3101
尊敬的各位,
Project:扬声 器盒
该盒需要 参考信号喇叭以进行回波抵消。 我们的硬件仅收集钟形扬声器(R)的数据。 这可能是由LL扬声器导致的,数据无法捕捉。
早期是硬件兼容 性导致了这些问题。因此,如果可以实现某种方法,两个扬声器的声源是一致的,是否可以为其配置5707?