This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:用于AD调制的LC滤波器

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632732/tas5411-q1-lc-filter-for-ad-modulation

部件号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5421-Q1

你(们)好

是否能够使用TAS5411-Q1填充用于AD调制的LC滤波器?

以下图像为参考图像。  目的是为了EMC。

是否有任何需要关注的地方?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5421-Q1采用BD调制,因此LC过滤器必须采用BD调制方案,如电子邮件中的图11所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg

    感谢您的回复。

    如果可能,您能否告诉我们为什么AD调制的LC滤波器配置不能用于TAS5421-Q1?
    是否会导致设备损坏?



    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号为共模,滤波器两端的电容器在每一端都有相同的信号,使电容器无法使用。