This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM: Pure Path Console 3在更新组件("时挂起

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766MDCAEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634822/tas5766mrmtevm-pure-path-console-3-hangs-on-updating-components

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5766MDCAEVM, TAS5766M

你好,

我目前正在使用  连接到PurePath控制台主板的TAS5766MRMTEVM评估TAS5766。 "系统校准"操作完全成功,如下所示,但当我单击"调谐和音频处理"时,它会在屏幕左下方运行多个操作,但在执行"更新设备系数..."后,它似乎停止了任何操作 如第二张图片所示。 即使留待很长一段时间,也不会从这一点上取得进展。 当我使用示波器监控主板和EVM之间的I2C线路时,我可以看到所有通信一直持续到停止,所有通信似乎也停止。 我不确定它是否正在等待EVM的响应。 我还注意到PurePath控制台没有冻结,我仍然可以单击关闭,它会提示我是否要保存。

使用"终端系统集成",我能够转储到头文件(我可以看到写入和接收I2C数据)。

我尝试了以下操作但没有结果:

  • 已尝试重新安装PurePath Console 3
  • 在两台独立的笔记本电脑上试用PurePath Console 3 (一台Windows 10,另一台Windows 7)

如果有人有任何其他建议或解决办法,我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gareth! 我认为您的所有联系都正常吗? 另外,您的PC上使用的是什么操作系统?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    我相信所有的连接都是正确的。 我将micro-USB连接到PurePath控制台主板,将TAS5766MRMTEVM插入主板,并且为 TAS5766MRMTEVM供电。

    我的主要PC是Windows 10,但我也在Windows 7 PC上试用过,两者的行为完全相同。

    谢谢!

    Gareth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Gareth,

    您是如何获得 TAS5766MRMTEVM的? 我建议您尝试获取另一 个TAS5766MRMTEVM 或TAS5766MDCAEVM,然后再次检查。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我通过TI商店购买了TAS5766MRMTEVM。 我将与当地(南非)的TI代理商交谈,看看他是否可以协助另一个电路板进行尝试。 如果我不需要购买和进口另一个主板,尤其是当我不知道为什么这个全新的主板会出现问题时。

    谢谢
    Gareth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gareth! 如果您向我提供您的配送信息,我可以免费为您配送一个。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    非常感谢。

    我是否可以向您发送私人消息,或者我是否应该将其发布在此处?

    此致
    Gareth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想感谢Jeff给我发送了另一个TAS5766M EVM。 但是,这款新主板的行为方式完全相同。 我随后还收到了学习板(在海关延迟了学习板),它在我的工作窗口10和7 PC上也不起作用。

    然后,我决定试用一台我家中的旧笔记本电脑,这台笔记本电脑大约有一年没有使用过,因此Windows不是最新的。 在此PC上,所有主板均按预期工作。 当我关闭笔记本电脑时,笔记本电脑更新时,问题再次抬头。 Windows应用了超过10个更新,因此我无法确定哪一个破坏了PurePath Consol 3。 回滚所有更新,软件按预期工作。

    我相信PurePath Consol 3可能存在兼容性问题,并且安装了最新的Windows 7和Windows 10 (我不确定它是否适用于Windows 10)。