主题中讨论的其他部件: TAS5766MDCAEVM, TAS5766M
你好,
我目前正在使用 连接到PurePath控制台主板的TAS5766MRMTEVM评估TAS5766。 "系统校准"操作完全成功,如下所示,但当我单击"调谐和音频处理"时,它会在屏幕左下方运行多个操作,但在执行"更新设备系数..."后,它似乎停止了任何操作 如第二张图片所示。 即使留待很长一段时间,也不会从这一点上取得进展。 当我使用示波器监控主板和EVM之间的I2C线路时,我可以看到所有通信一直持续到停止,所有通信似乎也停止。 我不确定它是否正在等待EVM的响应。 我还注意到PurePath控制台没有冻结,我仍然可以单击关闭,它会提示我是否要保存。
使用"终端系统集成",我能够转储到头文件(我可以看到写入和接收I2C数据)。
我尝试了以下操作但没有结果:
- 已尝试重新安装PurePath Console 3
- 在两台独立的笔记本电脑上试用PurePath Console 3 (一台Windows 10,另一台Windows 7)
如果有人有任何其他建议或解决办法,我将非常感谢。