请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC3203 关于TLV320DAC3203 DAC功能,请让我查看下面的双四核x 3+DRC和DAC FS=16kHz解决方案。
----------------------------------
①I您认为推荐方法是以下应用说明Page-23, PRB_R1~PRB_R18中的选择。
在细小的大小写中,是否与PRB_P5匹配,是否正确?
②If ①正确,不必要的双四核是No=2~23,并设置为N1=N2=D1=0,正确吗? (在单色条件下)
③Is插值过滤器需要设置“A”? (因为DAC_FS=16kHz条件)
④About DRC,HPF截止值为默认值:0.0.0166万 LPF*DAC_FS,LPF截止值为默认值:0.0.0033万 *DAC_FS。
我认为在使用HPF和LPF的情况下,它没有带宽。
这意味着DRC在默认情况下不执行,并且应更改符合条件的设定点,是否正确?
----------------------------------
此致,
Satoshi